- News
- Piab 的全新蛋类专用吸盘 ECX36 提高了蛋类产品搬运过程的生产效率
Piab 的全新蛋类专用吸盘 ECX36 提高了蛋类产品搬运过程的生产效率
发布于 2023/2/7

搬运鸡蛋时,必须安全、牢靠地抓取以避免掉落。到目前为止,这对蛋类产品高速自动化过程来说一直是一个局限。借助 Piab 全新且牢靠的蛋类专用吸盘,您可以快速跟踪流程,同时节省能源。
Piab 全新的 ECX36 蛋类专用吸盘采用稳定设计和多级驱动,可轻松控制产品的释放。因此,它可以显著降低搬运过程中损坏蛋类产品的风险,从而实现搬运过程的高速应用。
操作过程中所需的真空度较低,有助于节省能源,这正好呼应了在降低成本和确保生产环保方面日益增长的需求。由于其牢靠而柔软的设计以及安全的抓取,可大幅度减少蛋类产品在搬运过程中的碎裂。这降低了清洁的必要性,从而缩短了机器停机时间。
如果需要清洗蛋类专用吸盘,也可在原位轻松完成。此外,ECX36 对洗涤剂和超声波清洗具有长期耐受性,并符合 FDA 21 CFR 177.2600、EU 1935/2004 和 EU 2023/2006 法规。
主要客户获益
- 基于吸盘的稳定设计和多级驱动,可实现高速应用
- 实现节能流程,因为仅需要低真空度
- 易于原位清洗,并可长期耐受洗涤剂和超声波清洁。