- News
- Piab 推出 piCOMPACT®10X SMART,为小尺寸真空发生器增加了功能
推出 piCOMPACT®10X SMART,为小尺寸真空发生器增加了功能
发布于 2022/12/8

piCOMPACT®10X SMART 是一款紧凑、高效且智能的真空发生器,可让您在生产控制和易用性方面迈出下一步。基于 COAX® 技术和集成 IO-Link 技术,piCOMPACT®10X SMART 提供更高的灵活性、更快的安装和改进的定制以满足您的需求。
其以气动多级真空发生器 piCOMPACT®10X 为基础,集成了开关阀、排气阀、真空开关、节能功能等控制,基于可配置平台打造,使之易于定制。升级后的 SMART 版本 piCOMPACT®10X SMART 除了泄漏警告、性能监控计时器和真空循环计数器等特殊预防功能外,还包括可实现预测性维护的智能功能。
piCOMPACT®10X SMART 非常适合制药和电子等行业的高级包装应用,帮助生产商快速、轻松实现复杂而整洁的智能系统。
关键增值功能:
- 一种基于 COAX® 技术的可配置真空发生器,带有集成控制,提供高能效和可靠的真空流。
- IO-Link 技术通过简单的设置和更少的布线提供了简化且成本更低的安装。
- 例如,可以使用 IO-Link 接口实时监控泵中传感器的性能和过程数据。
- 3 到 8 个真空发生器的可堆叠(堆叠式安装)单元共享一个公共 IO
- Link 接口,以及压缩空气的端口和排气口,使布线和管道变得容易。
- Piab 提供专门的软件包和应用示例,其中包含用于市场领先品牌机器人 PLC 编程的附加指令和数据集库。