建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab通过新的尺寸、密封圈和性能选项来扩展Kenos®粉袋装真空夹具程序

Piab通过新的尺寸、密封圈和性能选项来扩展Kenos®粉袋装真空夹具程序

发布于 2021/9/9

KSG夹具使Kenos®夹具成为一个完整系列,它能处理拥有不同材料。大小和内容物的袋子,从而更好地满足客户的需求。

高度可靠的KSG夹具通过Piab®网站上的专用配置满足客户的特殊需求,客户可以该网站上选择:抓取区域的尺寸、真空发生管(内部或外部)、不同的密封圈,以及各种各样的附件。

现在推出一款尺寸仅230x140mm新的更小的KSG夹具。KSG夹具程序中增加了一种新型的蓝色天然橡胶密封圈选项,它具有优异的耐磨性。此外,KSG现在可以配置多达8个COAX®真空发生管,实现更高性能。

我们的KSG夹具将安全地处理工业部门中包含粉末、颗粒、松散或液体产品的塑料、纸或布袋,例如食品、化学、制药、建筑和消费品行业。

关键增值功能:

  • 真空表、压力计等附件使客户能够控制和调节夹具,提高系统生产效率。
  • 丰富的夹具配置和每个夹具内的可调节的金属网格能确保为每一类袋子和应用提供最优抓取性能。
  • 您可以选择一个拥有2至8个真空发生管的集成COAX®真空发生器,或选择一个外部真空发生器,从而保证为您提供一个最优处理系统。
  • 由于使用了铝等材料,KSG夹具非常坚固耐用,能提供更长的使用寿命,从而减少处理系统的维护频率。
  • 该产品采用铝型材和塑料,减轻了总重量,可以使用有效载荷更低的机器人,这意味着节省成本和能源,优化处理系统。
  • 夹具不会因为袋子里的东西被释放到环境中而受到影响,从而消除了中断,并提高了生产效率。
  • 我们的夹具能轻松安装在机器人或框架上,易于集成到客户的处理系统中,减少装配时间。

想要了解更多内容? 联系我们!


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较