- News
- Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂
Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂

虽然微量添加剂是当今宠物和农场动物食品中的重要组成部分,但它们在每个配方中的含量变化很大,这对从配料站到混合机的自动化传输提出了挑战。波兰系统集成商 Conberg 基于 Piab 的 piFLOW®f 真空输送机开发出了适用的解决方案。
酶、维生素或矿物质等微量添加剂在动物营养中的作用越来越大。根据不同的物质和食物配方,它们的添加量从一百克以下到十公斤不等。这种巨大的差异,再加上传输过程中半个百分点的损耗公差水平,使得过程自动化非常困难。
来自波兰 Nowy Sącz 的系统集成商 Conberg 选择信任专业的 Piab,他们成功为一个动物食品生产商安装了一套基于 piFLOW®f 的真空输送系统。除了达到加速并精简此应用流程的目的之外,人机工程学也发挥着重要作用。以前,混合机必须人工装料,需要扛着原料袋爬到离地八米的高度,然后将原料倒入混合机中。因此,自动化项目也需要克服进料站到混合机之间八米的高度。
Conberg 的工程经理 Adrian Rolka 对系统装配进行了说明:”我们在地面安装一个含有 10 个容器的进料站。用人工方式将动物食品配方所需的各微量助剂填充到容器中。每种微量助剂依次从进料站输送到混合机中。为了达到严格的公差水平,输送流程开始的最低剂量常常小于 100 克。然后递增剂量,直至输送到混合机的批次量达到最大的 10 千克。这确保尽可能多的小剂量物质能够通过系统输送到混合机中。由于所有材料都用于同一个配方中,因此输送不同物质无需进行清洁 – 使得按重量顺序输送成为可行的解决方案。”
为了实现最佳的空间使用和流程可靠性,piFLOW®f 输送机安装在高八米的混合机顶部。“此设计提供了合理的输送距离,让流程变得高效,同时为其他必要的输送线安装留下了空间。这让我们满足所有规定的同时仍能够获得简单的物料输送流程”,Adrian Rolka 补充道。
每个容器和软管之间的蝶阀从各自的装置中吸入微量添加剂。配合 Piab 强大而节能的 COAX® 真空泵,它可以确保速度水平,保持管道清洁,从而进一步减少流程中的物料流失。
“得益于我们在其他项目中使用 Piab 真空输送机的经验以及本地 Piab 专家的协助,我们能够开发出针对客户的最佳方案,不仅能够加速流程,还让员工避免了不符合人机工程学的任务,” 就于 Piab 的合作,Conberg 执行经理 Joanna Zielińska-Pałka 总结道。
piFLOW®f 真空输送机广泛用于需要保证食品质量的行业。它被当作机械输送机的替代方案,特别是在密闭系统中的无尘输送或需要少量维护的情况下。
波兰 Piab 真空输送产品销售经理 Tadeusz Fobke 补充道:“我们的 piFLOW®f 系列真空输送机非常适用于输送宠物食品或牲畜食品原料。它们不仅高度低、占地面积小、噪音低,还易于清理。因此,对于生产多种配方且需要经常更改配方或需要输送油性原料的公司来说,它们就是不二之选。”
为了更好地支持大公司,Piab 扩大了 piFLOW®i/f 产品范围,加入了针对更大批量的新真空输送机。新 piFLOW®i/f 输送机拥有 28 升的外壳并能够为泵带来潜在的性能提升。安装两个 piBASIC 400 或 600 泵就能得到性能提升。
因此,当前小型输送机的产能就能从 5 吨每小时(14 升容量和一个 piBASIC 600 泵)提升到 7.5 吨每小时(28 升容量和两个 piBASIC 600 泵)。
用于食品行业的 Piab 输送机配备一个不锈钢制成的外壳 (ASTM 304) 以及密封件,密封件能够和所输送的产品直接接触,满足 FDA 和所有欧洲指导要求,也满足食品行业的要求。Piab 的 piFLOW®f 还通过了 ATEX 粉尘防爆认证。