- News
- 转换冠军 Piab真空输送机
转换冠军 Piab真空输送机
全新独特的 piFLOW®p SMART 通过机器学习将真空输送提升到了一个新高度。
泰比, 瑞典 – 转换冠军Piab真空输送机 piFLOW®p SMART 提供 6 倍的速度转换,使用户能够在从一种物料换到另一种物料时节省时间,从而提高其操作生产率。使用公司研发的全新独特的真空输送机,只需要10分钟即可完成在传统真空输送机中需要一小时的转换。
piFLOW®pSMART,处于世界领先水平,是一款自我优化的真空输送机,主要针对需要处理许多不同物料和/或需要频繁更换的行业。这使得输送机非常适合食品和制药行业生产商,它的全面转换潜力将产生巨大影响,可以节省时间和金钱。
在每一个新的传送周期内,piFLOW®p SMART 都会向您证实其优越性能,通过机器学习来配置和优化完美物资流转使之以合理速率进行,从而自动校准流程。
“几个周期后,piFLOW®p SMART 就能推断出它所处理的物料类型,且会自动进行自身调整,以优化传送物料的方式。操作员无需在不同物料批次之间重新调整设置,piFLOW®pSMART 将为您执行此操作,而且其操作精度甚至比经验最丰富的操作员还高,”真空输送产品经理 Milan Bratt 解释道。
piFLOW®p SMART 是一种独立系统,专为输送不同粉末和颗粒而设计。精心设置的传感器可帮助输送机的自动协调系统根据环境条件(例如影响输送物料特性的温度和湿度)进行控制和微调。 使用 piFLOW®pSMART 真空输送机,可以自动调节补气比例,无需在进料点进行手动调节。配备两个料位传感器,可以持续监控料位,防止损坏过滤器。
piFLOW®p SMART 易于安装、学习使用和操作,维护需求极小。对于需要处理许多不同物料的行业来说,Piab 转换管局 是不二之选,一经选用,它就能极大提升性能和生产力。
关于 Piab
Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。
更多信息
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com