- News
- piSAFE® - 现在更加安全
piSAFE® - 现在更加安全

多年来,在 Piab 一系列安全功能强大的产品中,piSAFE® 一直备受赞誉。如今,这款可靠的真空发生器已升级换代,但安全性依然是其重点关注的方面。然而,它又新增了多功能性和可持续性,作为良好运行的新增先决条件。
自 2021 年推出以来,piSAFE® 显然已成为真空发生器的首选产品,因为稳定的制造流程需要极高的抓取安全性。其关键特点是真空安全阀可始终保持 COAX® 真空发生器的真空度。
Piab Vacuum Automation 事业部的汽车产品经理 Anders Falk 表示:“除了真空发生器的质量外,真空安全阀才是这个小巧机身内的真正核心。” “piSAFE® 的任务很明确:无论压缩空气供应是打开还是关闭,也无论抓取和释放之间的切换是有意为之还是系统故障,都会牢牢抓住被提升的物体!”
这种品质使 piSAFE® 在玻璃和车身组装等要求苛刻的汽车应用中尤其受到青睐,因为在这些应用中,部件掉落会造成严重的后果。
由于其所实现的安全水平已经令人满意,当 Piab 研发部门推出最新 2.0 版本的 piSAFE® 时,又增加了其他先决条件。
“新的 piSAFE® 项目在很多方面都比其前身更具多功能性”,Anders Falk 继续说道。“例如,VSV 变种只使用一个供给口来完成真空供给和释放功能,这使得它能与许多集中式真空系统兼容,我们的 piCOMPACT® 平台就是其中之一。从可持续性角度来看,piSAFE® 也更加可持续,因为它现在可以配备一个消音器,以便打造无噪音工作环境。”
piSAFE® 系列现在分为四种完全可配置的产品,以便客户自由选择合适的功能级别:
- piSAFE® - 配有安全功能的全套真空发生器装置。
- piSAFE® 真空安全阀 (VSV) - 具有相同的安全功能,与外置真空发生器一起使用。
- piSAFE® 真空安全阀 MINI (VSV MINI) - 以最小的形式实现安全功能
- piSAFE® 安装支架 – 多功能支架,可与 piSAFE® 产品、其他系统(如 piSTAMP®)一起使用,也可用作外部真空源的吸盘支架。
因此,配置器也相应更新,四款产品各有一张产品卡(产品配置入口)。除了产品拆分之外,新版 piSAFE® 还进行了以下改进:
- VSV - 利用大气快速释放 (AQR NC) 的共用进气系统,这意味着使用单一软管同时进行供气和释气,而不是各自分别使用一根软管。支持更高的兼容性、更简便的安装和更少的维护。
- 可选配消音器,打造更健康的工作环境。保护参与日常工作的员工的听力。
- 提供新配件 - 32 毫米球形接头、16 毫米锁销和特殊缓冲杆。后者可根据用途进行配置。
“我很高兴向我们的汽车客户介绍所有升级功能。通过这些改进,可以说 piSAFE® 已成为该细分市场上最安全、功能最齐全的真空发生器产品之一”,Anders Falk 总结道。