- News
- 使用 Kenos KVG 真空抓手处理瓷板
瓷器石板和相关子形式的自动处理

借助 Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓手,只需使用一个抓取器,就可以管理极端多样的尺寸和表面。这使得一家在为陶瓷行业制造自动化系统方面领先的意大利公司能够降低成本并提高生产率。
在意大利瓷砖工业中心摩德纳新建的工厂中,一家领先的陶瓷完整生产线制造商在三种不同类型的系统上安装了 Piab 的 Kenos® KVG 真空抓手:传送机、旋转机和码垛机。 在传送机中,Kenos ®KVG 真空抓手用于从滚筒输送机上拾取整块板材或相关子形式的成型,并将部件存放在生产线的另一个点。 在旋转机中,该机器人抓手被部署用于从滚筒输送机上收集板材,并使用三角支架(倾斜度约为 85°)将其放置在高架货架上。 在码垛系统中,Kenos® KVG 真空抓手用于抓取整块板材或相关子形式的成型,并将部件存储在木箱内,这些部件将在木箱中进行包装并发送到物流阶段。
该过程的特点是要处理的部件种类繁多。它们的范围从最小尺寸为 1,200 x 1,200 毫米的形式到最大尺寸为 1,620 x 3220 毫米的形式,重量从 20 到 300 公斤,厚度从 6 到 25 毫米不等。
除了尺寸和重量外,另一个关键特征是抓取表面的高度多样性,可以是光滑的、波纹状的(去皮、带划痕和马赛克)、有纹理的(石头切割和镶木地板状)。
此外,在此过程中,即使使用剪切抓取力,也需要使用平行于表面的提升力处理部件。由于它们非常重,因此绝对需要保护员工和系统的安全,防止部件掉落,从而导致相关事故和高额停机成本。
使用传统的抓取系统,该公司无法以最佳方式管理形式和表面的不断变化。操作员被迫进行频繁的调整,例如更换吸盘、排除抓取点、机械调整等,从而导致停机。所有这些都对生产力和成本产生了负面影响。
由于使用了 Kenos® KVG 真空抓手,该公司现在能够使用单个抓取系统来处理板材,这保证了在处理不同表面和尺寸的部件时具有最大的灵活性。事实证明,Kenos® KVG 真空抓手在陶瓷工厂中常见的非最佳使用条件下非常可靠和安全。
Piab 的 Kenos® 真空抓取系统旨在简化诸如陶瓷、木材、包装等多种工业中的搬运流程。它是一个多功能的系统,能够处理多种具有不同形状、大小和密度的物体。Kenos 系列大多数抓取解决方案都可以配备集成式真空发生器,或适合通过干式旋片泵或侧槽鼓风机单独配备真空发生装置。在各种可用的 Kenos® 系统中,KVG 因其高适应性而成为最适合瓷砖行业的模型。