- News
- robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”
robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”

据 robominds 称,因为 Piab 的最新真空技术产品可以轻松地提起所有物体-无关材质、形状,或表面结构,所以它赢得了这个称号。此款全面型吸盘正是 robominds 为电子商务客户以及复杂产品制造商提供的分拣方案一直需要的。
Robominds 的智能分拣概念基于视觉系统和人工智能控制的软件,根据随机组合的内容来独立决定分拣对象以及分拣方式。摄像头无需任何训练(即所谓的系统“教学”)、 CAD 数据或复杂的编程仍可识别物体的位置以及抓取点。这让调试和使用特别简单,特别是对于不具备特定机器人或 IT 专业知识的用户。到这里一切都没问题。但是截至目前仍然需要的是一个可以抓取所有物品的抓具。
由于新冠疫情,连锁店扩大了线上业务,从而催生了对于处理和分类退回货品的新需求。这个瓶颈必须要克服。“因此我直接联系 Piab 的专家并描述了这个问题,” robominds 的CSO Christian Fenk 解释道。
Piab 的全球战略客户经理 Bernd Gries 说道:“事实上,robominds 的这个请求是一次幸运的巧合。我们刚开发出了新型 MX 吸盘的第一批原型,这是一款多功能工具。我们当时还在寻找能够将此工具用于产品未特别排列的箱分拣实际应用中的测试客户。我们的目的是检测吸盘能否够达到其预期并真正地用于采用多种不同材料、拥有不同表面和形状的产品。”
在 robominds,MX 吸盘迅速弥补了智能分拣概念的缺口。
“它超出了我们所有人的预期。不管是滚珠瓶式的除臭剂、洗发水瓶、松散的清洁海绵、袋装饼干、石膏盒、芥末酱、包装在金属箔中的一次性剃刀、口罩或刮冰机,都能进行分拣。甚至是包装在多孔(即透气)塑料袋中的果酱罐盖子都不是问题。因此我们将 MX 吸盘称为“超级吸盘”。它是一款出色的吸盘,因为它能够拣取任何物体,不管你拿什么东西放到它面前,” Christian Fenk 描述道。
他又补充道“ rbominds 已和多个吸盘制造商进行合作,但 Piab 的吸盘是不可比拟的。虽然吸盘看起来很不起眼,但是我们了解其开发过程背后的创新力和专业知识。因此 Piab 目前是我们真空技术产品的独家 Tech Alliance(技术联盟)合作伙伴。”
robominds 系统用于电子商务/在线零售领域,用于收集包裹和退回货品的分类。它们还能用于汽车和机械制造商,当部件量过大无法存储在设备生产线附近时,可用来为产品制造商拣取部件。robominds 智能分拣方案可装在移动设备上来驱动自动化装架贮藏系统并收集单独部件,并将部件组装以用于生产。
Piab 的工程师将 MX 吸盘设计为一款通用型吸盘,其拥有出色的抓取能力,能够用于多种表面、材料和形状。它能够与可靠的 piGRIP® 吸盘系列的所有附件和功能兼容,并采用了坚固的 DURAFLEX® 材料。此材料结合了橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性。它拥有出色的形状记忆和“无痕迹”特点。
归功于其出色的密封性能,MX 吸盘能够在低真空功率下搬运难以处理的产品。因为优秀的密封性能减少了泄露率,因此降低了对高真空流的需求。因此这很适用于小型的真空系统,例如协作式机器人使用的系统,以及与 Piab 的 piCOBOT® 或迷你协作机器人抓手 (MCG) 共同使用。低真空度还拥有避免所搬运物体表面褶皱和凸起的优势,例如膜的包装。这样产品就能无瑕疵地送到客户手中。
关于 Robominds
Robominds 由 Andreas Däubler 和 Tobias Rietzler 于 2016 年在慕尼黑成立。一名软件工程师和电气工程师怀着对技术的激情和对中小企业的关注而联合在了一起 – 他们共同的愿景就是智能机器人技术:兼顾智能和实用性。我们致力于机器人技术创新,祝您一臂之力。