- News
- 利用真空技术安全地自动搬运玻璃板
借助 Piab 的真空技术安全地自动搬运玻璃板

Forvet SpA 利用 Piab 的 DURAFLEX® 高摩擦吸盘、VGS™5010 真空发生器和 piSAVE®设备,开发出臂端工具,可在先进的 COMBIFLEX 玻璃加工系统中搬运不同尺寸的玻璃板材,该系统安装在建筑行业的一家领先跨国公司。
Forvet 的 COMBIFLEX 系统被视为一项科技的瑰宝,在单个系统中结合了六台机器,可同时对制成品进行研磨、铣削、钻孔、清洗和干燥处理。
Piab 产品用于自动装卸玻璃板,以完成系统执行的操作。在玻璃板装料机的框架中,DURAFLEX® 吸盘垂直从机架上吸起玻璃,并将其水平置于生产线工作台上。设置在自动卸货框架上的同样的吸盘从生产线的工作台中吸起水平位置的玻璃,并将其垂直地放在机架上。
搬运的玻璃板厚度为 3 到 19 毫米,根据玻璃板的尺寸,可能会产生较大的重量负荷。玻璃完全自动装载,从而避免与手动操作有关的风险。如果不使用特定设备,单个操作员将无法手动装卸尺寸和重量较大的玻璃,这将导致限制和延长装/卸时间,更有甚者,带来产品破损的风险。
借助 Piab 的组件,Forvet 已经能够提高生产率,这得益于所提供的解决方案的绝对抓取可靠性,不仅能改善机器的工效,还让最终客户能受益于可观的节能效果。
Forvet 营销经理兼销售协调员 Francesca Gariglio 博士说道:“我们的机器能在潮湿的环境内工作,搬运易碎的玻璃板。我们要确保最优、可靠地抓取。在吸取玻璃时,我们承受不起任何故障,而处理完玻璃后,卸下玻璃时更是如此。因此,我们选择了 Piab 这样可靠的合作伙伴。”
Forvet 的 技术人员 Eng. Gallo 补充道:“我们跟 Piab 合作有段时间了。我们很熟悉他们的真空发生器和 DURAFLEX® 吸盘,并且已经将它们用在我们的其他玻璃处理系统上,如 FORBOT 和 KEY。我们与意大利分公司的技术人员进行专业合作,感谢他们的快速响应、对解决问题的承诺、对交付时间的尊重,以及关于新系统启动的建议。对我们而言,这与产品质量及我们选择 Piab 的原因一样重要。”
Piab 的 DURAFLEX® 吸盘是搬运平整表面的理想选择,因为它们能提供出色的抓取稳定性和很高的摩擦力。它们由经久耐用的 DURAFLEX® 制成,DURAFLEX 是由一种 Piab 专门研制的专利材料,将橡胶的弹性与聚氨酯的耐磨性相结合。因其无痕特性,这种材料特别适合接触玻璃板。
VGS™5010 发生器是基于 Piab 的 COAX® 真空发生技术,该技术最大程度减少了能耗,并提供安全而快速的抓取,这得益于它较高的初始真空流量。即使供气压力低或有波动,泵单元也可以带来较高的效率。这一点已在德累斯顿的弗劳恩霍夫机器工具和成型技术研究所 (Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU) 的独立对比测试中得到了验证。这些测试都表明,相对于其他制造商的发生器,Piab 发生器获得同样效果所需的压缩空气要少得多。据此,使用 Piab 发生器可不断降低压缩空气成本,从而提高整个生产过程的经济性。
Piab 的 piSAVE® 设备被安装到 VGS™5010 真空发生器上,以进一步减少空气消耗。piSAVE® ON/OFF 能在达到所需的真空水平时关闭真空发生器的气动供应,从而节省压缩空气,同时吸盘会保持抓取。piSAVE® Release 能够快速释放被搬运的材料,无需控制信号,且无需消耗额外的压缩空气。