- News
- 在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学
在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学

健康、满意的员工、更高的效率、灵活以及可持续性 - 不论是哪个行业,选择我们的理由始终是:我们致力于让搬运实现更高程度的自动化。作为来自德国的出色搬运技术提供商,我们曾通过 Kenos® 区域抓手和吸盘为一家领先的物流服务提供商带来了上述所有优点。
作为手动引导搬运系统的制造商,Best Handling Technoolgy GmbH(位于吉ß森附近的霍伊谢尔海姆)的目标和日常业务就是设计出最佳的工作场所。码垛大重量、不同大小的纸箱(可能带绳)对于货物搬运设备是个挑战,也常常意味着现有的解决方案无法满足需求。因此 Best Handling Technology 向 Piab 寻求帮助,共同开发一套客户特定的方案,以满足一名物流行业客户的 32 个单独工作站的要求。
灵活性和安全性(得益于经过考验的真空技术)
附属于折臂起重机和 H 型起重机系统的绳索平衡器系统。此搬运系统的抓手是基于经过考验的 KENOS® 技术,并集成了 COAX® Midi 发生器。在此案例中,每个工作站安装了两个区域抓手,它们能够通过调节机制轻松、快速地适应不同大小的箱子。每个 Kenos® 区域抓手都配备 16 个耐用的 BX52P DURAFLEX® 吸盘,它们专为具体客户的纸箱搬运而设计,而不是采用普通的专业技术海绵。普通的专业技术海绵会在搬运大重量箱子的过程中受朝多个方向的移动挤压。
“除吸盘的耐磨性外,它的安全性也扮演着重要作用,特别是在使用机械手臂时。有磨损的 DURAFLEX® 吸盘也有足够的密封性能,即使对于像纸箱一样有渗透性的材料,也能够确保搬运过程无意外。此外,有缺陷的吸盘很容易能从外观辨别出来,且能够直接在抓手上进行单独更换,这能最大程度减少停机时间。”在说明选择吸盘的原因时,Piab 自动化销售经理 Cedric Ries 说道。
piSAVE® Sense 流量控制阀直接集成到独立吸盘的配件上,从而确保没有被箱子盖住的吸盘关闭,以拣取产品。由于能够使用较小的真空泵,因此使用这样的止回阀能够节能。
除了能够调整每个机械手臂上两个 KENOS® 抓手的附件外,这还确保了高度的灵活性,从而让客户的员工能够从滚动输送机上拣取不同大小的箱子,并将它们放置在外包装箱中或货盘上 - 完全不用更换工具。可以打开折叠式的集成吊货钩来承载未包装的大重量机械零件。
COAX® 真空技术和 piSAVE® Optimize 能够尽可能地降低压缩空气的消耗量
将 piSAVE® Optimize 阀集成到抓手单元的控制装置中。这是一款真空控制的比例压缩空气阀。它能够调低进气压力直至达到设定的真空度并保持。为真空发生器提供最大的进气压力,直至提高真空度。这能够将压缩空气消耗量进一步减少 30% 至 50%。由于相应用 电力成本的减少,此投资会在第一年内产生积极影响。无需新的压缩机,且现有的压缩机的维护也将减少。这让此方案很节能,并提高流程的可持续性。
此外,集成到 KENOS® 抓手的 Piab COAX® 真空技术能最大程度减少能耗,且由于其较高的初始真空流,它能够实现安全而快速的抓取。COAX® 发生器速度比其他发生器要快两倍,在相同的空气消耗下,产生的真空流量比传统的真空发生器多三倍。即使供气压力低或有波动时,发生器也可以带来较高的效率。这一点已在德累斯顿的弗劳恩霍夫机器工具和成型技术研究所 (Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU) 的独立对比测试中得到了验证。这些都表明,相对于其他制造商的发生器,Piab 发生器获得同样效果所需的压缩空气要少得多。由于它们没有移动的部件,因此几乎无需维护。使用它们减少了压缩空气供应的成本以及维修间隔期的停机时间,从而减少了总体的生产成本。
Best Handling Technology 的总经理 Winfried Kaiser 说道:“对于我们的客户来说,除了系统的灵活性和符合人机工程的操作以外,能效也是他们选择我们方案的一个决定性标准。得益于出色的真空技术和特殊的 piSAVE® Optimize 阀,我们方案中较低的压缩空气使用量才能让客户信服。”
人机工程学和用户友好 - 所有的元件都处于适当的高度
操作简单,抓手较高的提升和下降速度以及灵活性,从而无需更换工具就能搬运多种尺寸的箱子,从而实现最佳的工作速度并满足多种产品要求。“虽然提升的高度范围很大,但是操作员无需变换操作位置。操作员仅通过转动抓取控制单元就能控制所有操作,”Winfried Kaiser 补充道。“在安装我们的提升辅助设备前,箱子都要重新包装或人工码垛,这增加了受伤的风险以及员工请病假的几率。”
为客户的利益而展开合作
“作为我们客户的独立提升解决方案的制造商,我们已和 Piab 建立了合作伙伴关系,Piab 像我们一样准备好设计出色的解决方案。我们还提供抓手样品用于测试并为超出 Piab 实际产品以外的挑战提供技术想法,”关于 Best Handling Technology 团队和 Piab 专家之间的合作,Winfried Kaiser 描述道。
Piab Kenos® KVG 详情
KVG 系列提供非常灵活的解决方案,能够搬运不同形状和尺寸的产品。采用双重技术(止回阀和节流器),可以满足众多工业领域的应用需求。KENOS® KVG 抓具系统可配备集成式真空发生器,或是分离式真空发生器(借助泵或侧槽鼓风机)。集成式真空发生器是一款模块化多级 COAX® 真空发生管,易于维护,即使完成安装后,也可以根据需要增加真空发生管。KVG 抓具的吸附衬垫使用高科技海绵(还可提供经 FDA 认证的海绵材料)材料打造,具有不同的孔间距和厚度。KVG120C 和 KVG60C 可配备 Piab 的多种吸盘。典型应用包括包装、金属、玻璃和木工行业中的码垛和搬运作业。
BX52P DURAFLEX® 吸盘尤其适用于不平整和有渗透性的表面,诸如纸箱。它们具有波纹和不同硬度的吸嘴。这使得它们很牢固和稳定,同时又柔软且灵活。DURAFLEX® 吸盘采用特别开发的聚氨酯制成。此材料结合了橡胶的弹性和塑料的耐用性。它们不会留下痕迹且吸盘中的滤片能够保持真空系统不会被污染。
关于 Best Handling Technology
Best Handling Technology 提供基于客户的具体解决方案,以用于多种搬运任务,从机器调试和设置到位置精确的单个部件及其装配。安全、有效和符合人机工程学是解决方案带来的主要优势。在自动化和人工搬运之间,Best Handling Technology 为包装、装载、卸载和迁移产品提供多种解决方案。通过使用“材料搬运”领域的最新技术,Best Handling Technology 让客户和他们的员工能够安全、轻松地搬运货物。他们的使命是提供有吸引力的具体客户解决方案,实现安全、符合人机工程学和高效的工作流程。