建议

分类

产品

内容

从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼

发布于 2023/7/7
从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼

Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。 

匈牙利 Nagyigmánd

Bayer Hungaria Kft. 专注于医疗保健和营养领域的全球性企业。他们的玉米种子包衣粉生产需要高效且易于管理,以实现其为可持续发展的未来做出贡献的目标。

在使用 Piabs 解决方案之前,Bayer Hungaria Kft.在其 Nagyigmánd 工厂中,使用一台旧的机械升降机将 25 (kg) 的粉末袋移动至离地面 20 米高的包衣机。使用旧的机械升降机非常耗时,并且会导致产品损失和人体工程学问题,从而对成本产生负面影响。 

因此,Bayer 寻求一种自动化方案来替代他们当前的人工物料处理流程。他们的目标是提高输送流程的效率,同时减少开支。

Piab 授权经销商 Tech Con Hungaria 为此找到了最佳解决方案:piFLOW®f 输送机。PiFLOW®f 因其占地面积小和封闭式设计而被选中,它有助于实现无溢出的物料处理以及最低程度的成本和维护。 

Bayer Hungaria Kft. 购买了两台 piFLOW®f 输送机:一台水平管道长度为 17 米,垂直管道长度为 20 米。另一台水平管道长度为 20 米,垂直管道长度为 20 米。所输送的粉末非常精细,堆积密度为 0.54 (kg/l)。 

Tech Con Hungaria 的技术销售 László Csenki 表示:“由于使用了两台 Piab 输送机,我们的客户现在能够持续高效地进行自动粉末输送。 

最初,Bayer 所要求的输送能力为 350 (kg/h)。然而,通过 Piab 的最佳设置,系统能够达到 440 (kg/h) 的最大能力,从而在生产过程中节省大量时间。Piab 输送机的安装由 Tech-Con Hungaria 进行,另外还集成了旋转配量系统、带起重机的大袋框架以及带清空单元的管道。 

Tech-Con Hungaria 的系统集成商连同 piFLOW® 输送机集成安装了旋转配量系统、带起重机的大袋框架和带清空单元的管道。  Bayer 的 PLC 管理输送机控制单元。

事实证明,Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全满足了 Bayer Hungaria Kft. 在玉米种子包衣粉输送方面的需求。随着 Piab 自动化解决方案的成功安装,Bayer Hungaria Kft. 能够以更高效的方式继续生产其营养品。 

安装在 Bayer Hungaria Kft. 4 楼的两台 piFLOW®f 输送机中的一台

安装在 Bayer Hungaria Kft. 4 楼的第二台 piFLOW®f 输送机

带大袋支架和旋转进料器的进料点。 

 

背景

piFLOW®f 是一种广泛用于食品工业的输送机。它具有不锈钢机身 (ASTM 304) 和密封件,可与要输送的产品直接接触,符合 FDA 法规和 EU 欧洲准则。piFLOW®f 还通过了 ATEX 粉尘和气体认证。该输送机可以集成到现有系统中,也可以设计用于全新的生产线。为了提高工厂内的灵活性,可以将 piFLOW®f 放置在移动框架上,以便在生产线上的不同工位使用。其典型应用包括粉末和颗粒输送、进料磨机、振动筛、混合机以及大袋装卸。所有的 piFLOW®f 输送机都可以配备基于 Piab COAX® 技术的真空发生器,这是产生真空的最节能方式,当然也可以配备机电泵。 

 

Bayer Hungaria Kft. 

Bayer Hungaria Kft. 隶属于拜耳集团,该集团在生命科学领域拥有 150 多年的历史,在医疗保健和农业方面具有核心竞争力。   

随着世界人口的增长和预期寿命的不断延长,拜耳集团致力于寻找应对当代一些重大挑战的解决方案,其广泛的创新产品组合确保了食品、饲料和原材料的充足供应以及最佳的医疗服务。

拜耳集团包括三个事业部——制药、消费者健康和作物科学。2021 年,该集团在 83 个国家拥有 374 家公司。

其作物科学事业部在种子生产、作物保护和害虫防治方面处于世界领先地位。

关于 Piab

在 Piab,我们努力推进自动化的演化、在自动化世界中创造可持续的解决方案以实现更安全和高效的工作场所。我们为机器人提供抓取技能,为物料提供智能流动功能,为人员提供提升动力。我们想要进一步改善今天的世界以获得更美好的未来。这一目标已融入我们所有工作之中。每个想法、每次互动、每个产品以及我们提供的所有解决方案都能体现这一目标。我们的客户几乎遍布各个行业,包括食品与饮料、汽车、包装、物流及仓储、电子商务、电子、化工产品、制药行业,以及一般制造业。

Piab 的愿景是,在自动化领域,不再出现资源浪费和人员受伤的情况。

Piab 是一家全球性跨国企业,拥有 1000 多名员工,通过子公司和分销商网络为 100多个国家的客户提供服务,其年销售额达到了约 20 亿瑞典克朗。

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation. 

有关更多信息:

Paolo Santi,高级营销专员 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com

 


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较