- 成功案例
- Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造
Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造

为了协助路灯制造商,意大利系统集成商 MVQuadro 成功设计和实施了新的装配和包装生产线。该创新解决方案基于 Kenos® FlexiGrip KFG 抓手和 Piab 的一系列吸盘。
意大利系统集成商 MVQuadro 最近为一家外部照明产品制造商成功完成了一个项目。由于客户希望在组装过程中提高搬运效率,并在后续包装外壳、电子器件和玻璃等组件时不会增加产品损坏的风险,因此该项目十分复杂。
为了满足这些需求,MVQuadro 集成了 Piab 的解决方案,以便在生产周期的每个阶段完美适应。新的装配和包装线根据不同的生产照明类型使用不同的方案。
真空驱动的解决方案包括为环形输送机系统服务的拟人臂,在从头到尾的整个阶段中移动部件——从客户提供的外壳到 LED、电子板,再到玻璃和包装的组装,最后,使用协作机器人完成码垛。
Kenos® KFG 海绵抓手用于搬运精细的电子元件,如 LED 和电路板。这些元件的形状和尺寸可能会根据聚光灯的类型有很大差异。Kenos® KFG 抓取系统的灵活性使得这些组件无需更换工具即可组装,从而避免生产中断,这是生产线效率的关键优势。
在此流程中,还使用了以下 Piab 吸盘:
- piGRIP® 吸盘,带有 FXI 18 硬度唇边,用于拣选聚光灯外壳
- 硅橡胶和防静电聚氨酯材质的 B 吸盘,分别用于搬运 LED 主体组件和玻璃
- piGRIP® 吸盘,带有 FXI 30 硬度唇边,用于码垛箱子
“Piab 的搬运解决方案在我们的流水线中得到采用,带来了诸多好处。虽然速度不是优先事项,但保持真空和安全抓握的效率允许连续搬运,从而优化循环时间和操作效率。Piab 的解决方案对可用空间的有限尺寸表现出极大的适应性,凸显了该公司提供灵活解决方案的能力。” MVQuadro 机械工程师、项目经理 Vassallo 表示。
“我们选择 Piab 的另一个原因是其出色的技术支持和对应用的全面分析。在确定最佳解决方案之前,客户能始终获得支持。我们再次肯定对 Piab 技术的信任,表明了与工业自动化领域的可靠合作伙伴合作的重要性,” Vassallo 总结道。
Piab 的 Kenos® 真空抓取系统旨在简化各种工业中的搬运流程。这些抓手由技术海绵或吸盘制成,专为搬运各种不同形状、尺寸和材料的物体而设计。这些抓手可配备采用 Piab COAX® 多级发生器的集成式真空发生器,例如 MAXPRO 安装的抓手,或者可以预备用于外部真空产生的方案。
Kenos® KFG 系列抓取系统可用作单个抓手或组合成臂端工具 (EOAT)。这些中等尺寸的抓手在搬运具有不规则、粗糙、结构化表面的产品时具有各种优势,完善了 Kenos® 大表面抓手系列。
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro 为各种客户和行业设计和实施自动化工厂和交钥匙技术基础设施。公司作为战略和运营合作伙伴,致力于优化生产流程和增加客户的业务量。约 70-80% 的解决方案是定制原型,专为满足独特要求而开发。
MVQuadro 提供从可行性研究到机械和电气设计、软件编程和最终装配的咨询服务。每个阶段都由合格的工程师和技术人员团队进行内部管理,确保快速执行和高度定制化。这些解决方案结合了尖端技术,且特别注重高效节能。
MVQuadro 不仅在意大利,也在欧洲和美国开展业务,服务于各个工业领域的客户。
有关更多信息
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com