Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

News

154 artigos
16/06/2020

Ajuda para amantes de torta de morango

Com a combinação de transporte a vácuo, manipulação e levantamento oferecidas pela Piab, tortas de morango podem ser preparadas rapidamente e embaladas com segurança para o transporte.

31/05/2020

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab

Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

31/05/2020

O piCOBOT® está disponível com uma configuração plug & play para os robôs Fanuc CR4/CR7

Por meio da ferramenta de configuração fácil de usar on-line, os clientes da Piab agora podem optar por ter o piCOBOT® dedicado para os robôs Fanuc CR4 e CR7.

31/05/2020

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares

A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

12/05/2020

Os visores que protegem as pessoas contra o COVID-19 da Somtech agora são manipulados com componentes Piab

A entrega rápida da Piab componentes permite que a Somtech produza 56.000 visores por semana com efeito imediato.

05/05/2020

O ejetor de Chip da Piab facilita a respiração para pacientes com COVID-19

A geração de vácuo com a mini bomba de Chip da Piab em aspiradores de secreção de um grande fabricante de equipamentos médicos garante que secreções, sangue e outros líquidos possam ser sugados silenciosamente e em grandes quantidades.

27/04/2020

Três novos modelos de garras para sacos prontas para robôs

A Piab oferece uma ampla gama de sistemas de garras para robôs (EOAT) destinados a robôs industriais para operações de paletização e despaletização robótica – agora disponíveis em nosso site.

31/03/2020

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L

A Piab está estendendo a linha da família piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo que permite maior volume por lote.

01/03/2020

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®fc de nível de aplicação intermediária (mid-range)

Chocolates, biscoitos, batatas fritas e café, assim como certos produtos químicos - o transportador a vácuo piFLOW®fc manipula tudo quanto é tipo de produto.

11/02/2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

04/02/2020

A garra híbrida para sacarias da Piab aumentou a produtividade em 33%

A Sapho agora pode paletizar 9 sacos por minuto em vez de 6 com o sistema antigo. Além disso, o processo agora é executado suavidade e sem danificar os sacos.

04/02/2020

Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo

Com a garra para sacos híbrida da Piab, a Sapho conseguiu aumentar significativamente seus tempos de ciclo, a fim de estar perfeitamente preparada para o inverno para o sal na estrada.

21/01/2020

Geração digitalizada de vácuo permite a manutenção preditiva de sistemas de manipulação com robôs

A Piab fez um upgrade em seu principal produto - a série de ejetores de vácuo piCOMPACT® - para suportar a funcionalidade da Indústria 4.0.

12/12/2019

Blog: Uma história de garra

Todas as histórias têm um início. A história da piSOFTGRIP® começou com paixão

14/11/2019

Tudo se resume à colaboração

Na verdade, está tudo no nome - COBOT é a abreviação de COllaborative roBOT (Robô Colaborativo). Como tal, os cobots permitem uma maior colaboração entre humanos e máquinas. Para fazer isso com sucesso, os cobots precisam de ferramentas da ponta do braço (EOATs) inteligentemente projetadas.

11/11/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

06/10/2019

Deixando a piCOBOT® ainda mais colaborativa

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

02/10/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

27/09/2019

Blog: É seguro ou até mesmo possível transportar materiais secos em saltos altos?

A segurança deve sempre vir em primeiro lugar quando se trabalha em indústrias. Isso significa que você deve manter distância das indústrias de manufatura se gosta de usar saltos altos?

01/09/2019

Transportador a Vácuo da Piab é Campeão de Setup

O aprendizado de máquinas no novo e exclusivo piFLOW®p SMART leva o transporte a vácuo a um novo nível.

06/08/2019

Soluções de garras avançadas para a indústria de plásticos

As garras a vácuo da Piab são especialmente projetadas para manipular peças de plástico retiradas de um molde.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar