- News
- Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置
Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置

Piab 推出了备受期待的 OVM Pro 3D,这是一款尖端的在线工具,旨在改变真空系统的配置、模拟和优化方式。“OVM Pro 3D 代表了真空系统设计的重大飞跃,”真空自动化部门代理总裁 Josef Karbassi 说道。
自从 Piab 在真空自动化工程领域占据领先地位以来,公司一直在寻找简化全球客户系统设计过程的方法。
“简而言之,我们希望让任何有兴趣优化其流程的人都能轻松配置和优化真空驱动系统,”真空自动化部门高级应用工程师 Johnny Skagersjö 说道。
经过两年多的开发,Johnny Skagersjö 和他的团队现在可以自豪地展示这项解决方案。OVM Pro 3D,即“最佳真空管理专业版”,利用先进的数字建模和模拟技术在线简化系统设计过程,提供从控制和效率到显著节约成本的一系列优势。
“OVM Pro 3D 在真空系统的 DIY 配置和优化方面实现了重大飞跃。我们专注于用户体验和详细的性能数据,旨在使过程更加直观和无误,”真空自动化部门代理总裁 Josef Karbassi 说道。
开放的在线格式
OVM Pro 3D 软件以开放格式提供在 piab.com 上,包含许多旨在改善用户体验和提供详细性能洞察的功能。以下是一些突出的功能:
完整设计:登录后,设计过程从用户的企业和流程需求开始,全面集成 Piab 的广泛真空发生器、吸盘、夹具、配件和附件系列。
文本和符号指导:在整个设计过程中提供详细的指导,包括所选发生器的实际压缩空气范围和最佳压力等描述和技术数据。
提升力图:此功能显示整个周期内的总水平和垂直力,并为吸盘提供单独的性能数据,突出最低和最高值。
能量和功率消耗可视化:该应用程序将压缩机的功率使用情况可视化,帮助用户了解和确定所需压缩机的大小和容量。还显示估计的每日(8 小时轮班)压缩机电力消耗,以支持能源成本讨论。
性能数据定位:性能数据方便地放置在左侧,并带有滚动功能。悬停在数据上会放大特定产品并使排除的组件变暗,从而更清晰地查看性能数据,例如在该节点达到设定真空水平的时间。
管道长度管理:用户可以直接编辑标有“Z”的管道长度,并锁定以保持其长度,即使组件被移动。
清晰的图表:图表功能包括缩放功能,以便在关键时间段内更好地观察,并且视觉检查表确保在计算之前完成所有步骤。
“所有这些功能让即使没有先前经验的人也能设计出高性能的真空系统,”Josef Karbassi 继续说道。
应用程序带来不同
最显著的功能之一是瓦楞纸板应用程序。此功能包括一个分步向导,用于定义瓦楞纸箱中使用的纸板,模拟现实生活中的泄漏参数和真空水平测试。
用户可以通过滑动杆微调纸箱密封质量,确保纸箱真空系统尺寸精确。
展望未来
Piab 将继续创新和开发,并计划在未来的更新中包括更多功能。
“对于那些渴望未来体验真空系统配置的人来说,OVM Pro 3D 现已推出,承诺提供更高效、准确和可定制的真空处理方法。然而,我们不会止步于此。工作将继续,旨在消除客户在进入此类流程时可能遇到的任何障碍,”Josef Karbassi 总结道。
OVM Pro 3D 已在 piab.com 上提供。新闻和更新将定期发布和公布。