Actualités
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Blog: Peut-on faire du transfère de produits secs en toute sécurité en portant des talons hauts ?
La sécurité doit toujours être prioritaire lorsque vous travaillez en usine. Cela signifie-t-il que vous devriez rester à l'écart des industries manufacturières si vous aimez porter des talons hauts ?

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab
Le piFLOW®p SMART fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension.

Solutions avancées de mains de préhension pour l'industrie du plastique
Les préhenseurs par le vide Piab sont conçus spécialement pour extraire les pièces en plastique des moules.

Piab complète sa gamme de ventouses à soufflets d’un nouveau modèle de 65 mm de diamètre
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 65 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats
Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé. - Le piSOFTGRIP®.

Le champion du changement
Améliorez le temps de changement entre les différents matériaux d’une heure à 10 minutes avec le piFLOW®p SMART pour un résultat six fois plus rapide.

Piab ajoute un nouveau modèle de 90 mm de diamètre à son configurateur de ventouses à soufflets
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 90 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Blog: Êtes-vous prêts pour l'industrie 4.0 ou non ?
Prêts ou pas nous avons mis au point une solution efficace pour tout le monde.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Des préhenseurs pour la palettisation de sacs lourds
Piab lance la première génération de préhenseurs de 25 et 50 kg de charge utile pour la palettisation d'une grande variété de produits.

Piab ajoute des tailles supplémentaires à sa gamme de ventouses à soufflets
De nouvelles tailles, davantage de fonctions avec des fixations supplémentaires et une gamme complète de ventouses à soufflets dans le configurateur en ligne.

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé
piSOFTGRIP® - Une solution économique pour la manipulation d'objets délicats et difficiles à saisir.

C’est SMART de se sentir en sécurité avec les nouveaux Piab
Des optocoupleurs à l'intérieur de l’éjecteur à vide piCOMPACT®23 SMART de Piab pour encore plus de sécurité de fonctionnement.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Une autre famille de produits pour l'industrie automobile
Piab optimise la productivité dans l'industrie automobile grâce à son support de ventouse modulabe.

Un plus un font trois !
Deux ans après l'acquisition de Kenos®, Piab développe la solution complète pour les petites entreprises : Le Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.
Les préhenseurs à mousse Kenos®de Piab rencontrent une douce réussite
L'efficacité de palettisation est doublée car le préhenseur peut prendre une grande variété de cartons différents en tailles et en poids.
Système de transport paré pour le futur pour transporter différents types de comprimés de façon douce mais efficace
Les tests avaient montré que le piFLOW®t associé au piGENTLE™ donnait des résultats extraordinaires.
Des ventouses de friction qui augmentent la production de 33%
Les ventouses de friction Piab DCF relâchent les pièces beaucoup plus vite que les ventouses concurrentes ce qui a permis à la presse de passer de 10 cpm à 13 cpm.