Actualités

Trois nouveaux préhenseurs de sacs pour robots
Piab propose une large gamme d'outils d’assemblage pour tout type d'équipement automatisé (EOAT) destinés aux opérations de palettisation et de dépalettisation robotisées, qui sont maintenant disponibles sur notre site Web.

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

Présentation du convoyeur à vide milieu de gamme piFLOW®fc
Que ce soit des chocolats, des biscuits, des chips ou bien du café, mais aussi certains produits chimiques - le transporteur pneumatique piFLOW®fc peut tout prendre en charge.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

La numérisation de la génération de vide permet une maintenance prédictive des systèmes de manutention robotique
Piab a mis à niveau son produit phare - la série d'éjecteurs à vide piCOMPACT® - pour prendre en charge la fonctionnalité Industrie 4.0.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Rendre le piCOBOT® encore plus collaboratif
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab
Le piFLOW®p SMART fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension.

Solutions avancées de mains de préhension pour l'industrie du plastique
Les préhenseurs par le vide Piab sont conçus spécialement pour extraire les pièces en plastique des moules.

Piab complète sa gamme de ventouses à soufflets d’un nouveau modèle de 65 mm de diamètre
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 65 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats
Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé. - Le piSOFTGRIP®.

Le champion du changement
Améliorez le temps de changement entre les différents matériaux d’une heure à 10 minutes avec le piFLOW®p SMART pour un résultat six fois plus rapide.

Piab ajoute un nouveau modèle de 90 mm de diamètre à son configurateur de ventouses à soufflets
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 90 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Des préhenseurs pour la palettisation de sacs lourds
Piab lance la première génération de préhenseurs de 25 et 50 kg de charge utile pour la palettisation d'une grande variété de produits.

Piab ajoute des tailles supplémentaires à sa gamme de ventouses à soufflets
De nouvelles tailles, davantage de fonctions avec des fixations supplémentaires et une gamme complète de ventouses à soufflets dans le configurateur en ligne.

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé
piSOFTGRIP® - Une solution économique pour la manipulation d'objets délicats et difficiles à saisir.

C’est SMART de se sentir en sécurité avec les nouveaux Piab
Des optocoupleurs à l'intérieur de l’éjecteur à vide piCOMPACT®23 SMART de Piab pour encore plus de sécurité de fonctionnement.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.