Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

News

160 articoli
01/11/2020

Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte

La gamma di pompe compatte Piab da oggi comprende una nuova alternativa, COMPACT10E, che completa la gamma di pompe di piccole dimensioni (10 mm).

01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab continua lo sviluppo della piattaforma software piFLOW®p SMART, concentrandosi sulla facilità d’uso e su funzionalità migliorate/aggiuntive

01/09/2020

Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®, la nuova pinza a vuoto extramorbida di piccole dimensioni, sviluppata appositamente per l’industria alimentare e del cioccolato.

01/09/2020

Unità di controllo elettrica ECU-15 piFLOW®

La nuova piattaforma software per ECU-15 ed ECU-15S è costantemente aggiornata con nuove versioni del software, che aggiungono continuamente nuove funzionalità.

06/08/2020

Movimentazione automatica dell’impiallacciato

Con l’aiuto del gripper Kenos KVG di Piab, Heinrich Kuper GmbH realizza sistemi di smistamento dell’impiallacciato. La sfida più grande è stata prelevare i fogli tagliati e forati, uno ad uno, con un sistema di presa a vuoto. La tecnologia del vuoto innovativa e regolabile in modo preciso di Piab rende possibile tale movimentazione

30/06/2020

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose a soffietto piane ad attrito elevato

Piab espande la propria linea di ventose a soffietto ad attrito elevato introducendo una ventosa del diametro di 60 mm.

16/06/2020

Help for strawberry shortcake lovers

With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

31/05/2020

Il sistema di presa Kenos® KVG60 è ora disponibile per la configurazione con le ventose Piab

Con il nuovo Strumento di configurazione di Piab progettare digitalmente un sistema di presa KVG60 dotato di generatore di vuoto, nonché di ventose Piab e valvole di regolazione della portata, è semplice e veloce.

31/05/2020

Piab aggiunge tre nuove taglie alla famiglia di ventose a Soffietti rettangolari

Piab estende il suo programma di ventose a soffietto rettangolare con due nuove ventose dotate di un soffietto extra: RBL20x45, RBL30x55, e una ventosa “quadrata” completamente nuova, la RBL60x60.

31/05/2020

piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7

Attraverso lo strumento di configurazione online facile da usare, ora i clienti di Piab possono scegliere il piCOBOT® specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7.

12/05/2020

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

05/05/2020

L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

27/04/2020

Tre nuovi gripper di presa dedicati ai sacchi idonei per l’uso con robot

Piab offre un’ampia gamma di gripper di presa end of arm tooling (EOAT) per le operazioni di pallettizzazione e de-pallettizzazione robotica industriale, ora disponibili sul nostro sito web.

31/03/2020

Introduzione del trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L

Piab amplia la propria serie piFLOW® i/f con un nuovo trasportatore in depressione per lotti di volume particolarmente elevato.

01/03/2020

Introduzione della nuova gamma di trasportatori in depressione piFLOW®fc di fascia media

Cioccolato, biscotti, patatine e caffè, ma anche determinate sostanze chimiche: il trasportatore in depressione piFLOW®fc è in grado di movimentare prodotti di ogni tipo.

11/02/2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

04/02/2020

Il gripper ibrido di Piab per sacchi aumenta la produttività del 33%

Ora Sapho è in grado di pallettizzare 9 sacchi al minuto, rispetto ai 6 del sistema precedente funziona senza intoppi e senza danneggiare le sacche di sale.

04/02/2020

Sapho aumenta la propria produttività con i gripper per sacchi Piab

Con la pinza a sacco ibrida Piab, Sapho è stata in grado di aumentare significativamente i tempi di ciclo per essere preparata in modo ottimale per il business invernale del sale da strada.

21/01/2020

La digitalizzazione della generazione del vuoto consente la manutenzione predittiva dei sistemi di movimentazione robotizzati

Piab ha aggiornato il suo prodotto di punta - la serie di generatori per vuoto piCOMPACT® - per supportare la funzionalità di Industria 4.0.

12/12/2019

La storia di piSOFTGRIP®

Ogni storia ha un inizio. La storia di piSOFTGRIP® inizia con una grande passione.

14/11/2019

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta