News

piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7
Attraverso lo strumento di configurazione online facile da usare, ora i clienti di Piab possono scegliere il piCOBOT® specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7.

L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Tre nuovi gripper di presa dedicati ai sacchi idonei per l’uso con robot
Piab offre un’ampia gamma di gripper di presa end of arm tooling (EOAT) per le operazioni di pallettizzazione e de-pallettizzazione robotica industriale, ora disponibili sul nostro sito web.

Introduzione del trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L
Piab amplia la propria serie piFLOW® i/f con un nuovo trasportatore in depressione per lotti di volume particolarmente elevato.

Introduzione della nuova gamma di trasportatori in depressione piFLOW®fc di fascia media
Cioccolato, biscotti, patatine e caffè, ma anche determinate sostanze chimiche: il trasportatore in depressione piFLOW®fc è in grado di movimentare prodotti di ogni tipo.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

La digitalizzazione della generazione del vuoto consente la manutenzione predittiva dei sistemi di movimentazione robotizzati
Piab ha aggiornato il suo prodotto di punta - la serie di generatori per vuoto piCOMPACT® - per supportare la funzionalità di Industria 4.0.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT® diventa ancora più collaborativo
piCOBOT®, l’end-of-arm tool (EOAT) intelligente basato sulla tecnologia del vuoto Piab, è ora configurabile per qualsiasi cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Trasporto in depressione Piab: lo specialista del cambio prodotto
L’apprendimento automatico del nuovo esclusivo piFLOW®p SMART eleva il trasporto in depressione ad un livello completamente nuovo.

Soluzioni EOAT avanzate per il settore della plastica
I gripper a vuoto Piab sono progettati specificatamente per l'estrazione dei particolari in plastica dagli stampi.

Piab aggiunge la nuova misura di 65 mm alla propria gamma di ventose a soffietto
Ampliando ulteriormente la già vasta gamma di applicazioni, Piab estende la sua linea di ventose a soffietto per includere il diametro 65 mm.

piSOFTGRIP® afferra il frutto della passione con estrema delicatezza
Piab si appresta a rivoluzionare l’automazione nell’industria alimentare con un nuovo gripper a vuoto extramorbido.

Lo specialista del cambio prodotto
Cambiare il prodotto trasportato in 10 minuti anziché 1 ora? piFLOW®p SMART offre un cambio più veloce di 6 volte.

Piab adds new 90 mm size to bellows suction cup configurator
Further broadening its already extensive application range, Piab extends its line of bellows suction cups to include cups measuring 90 mm in diameter.

Gripper robusti per sacchi idonei alla pallettizzazione
Piab introduce la prima generazione di gripper per sacchi regolabili e robusti per carichi utili da 25 e 50 kg, progettati specificatamente per la pallettizzazione di sacchi di plastica, tela o carta.

Piab amplia ulteriormente la propria gamma di ventose a soffietto
Più misure, più funzionalità nei raccordi aggiuntivi e tutta la gamma di ventose a soffietto in un unico configuratore.

Piab si appresta a rivoluzionare l’automazione nell’industria alimentare con un nuovo gripper a vuoto extramorbido
piSOFTGRIP® - Una soluzione economica per il prelievo degli oggetti delicati e difficili da afferrare.

Con la nuova generazione Piab, i sistemi di sicurezza sono ancora più intelligenti
Gli optoaccoppiatori integrati nell’eiettore per vuoto Piab piCOMPACT®23 SMART aumentano ulteriormente il livello di sicurezza.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.