Предложения

Категории

Продукты

Содержание

новости

155 статей
30.06.2020

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения

Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку сильфонных плоских присосок с повышенным коэффициентом трения новой присоской диаметром 60 мм.

16.06.2020

Help for strawberry shortcake lovers

With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

31.05.2020

Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов

Компания Piab расширяет свой ассортимент прямоугольных сильфонных присосок двумя новыми присосками с дополнительным сильфоном (RBL20x45, RBL30x55) и совершенно новой «квадратной» присоской RBL60x60.

31.05.2020

piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7

С помощью удобного онлайн-инструмента конфигурирования клиенты компании Piab теперь могут задавать параметры, позволяющие специфицировать piCOBOT® для роботов Fanuc CR4 и CR7.

31.05.2020

Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab

С помощью нового конфигуратора от компании Piab можно легко и быстро создать цифровую систему захвата KVG60, оснащенную устройством генерации вакуума, а также вакуумными присосками и клапанами управления потоком Piab.

12.05.2020

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

05.05.2020

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

27.04.2020

Три новых устройства для захвата мешков, предназначенные для роботов

Компания Piab предлагает широкий ассортимент рабочих органов (EOAT) для промышленной роботизированной загрузки и разгрузки поддонов, которые представлены на нашем веб-сайте.

31.03.2020

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

01.03.2020

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor

Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

04.02.2020

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%

Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

04.02.2020

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace

With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

21.01.2020

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems

Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

12.12.2019

New blog post: A gripping story

All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

14.11.2019

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

11.11.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

06.10.2019

Создание piCOBOT® еще более совместный

Умная эндоферма Пиэба (ЭОЭТ) вакуумный инструмент piCOBOT® расширяет свою досягаемость на кобот рынок - теперь конфигурируемый для любого кобот.

02.10.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

27.09.2019

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?

Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

01.09.2019

Чемпион по переходам вакуумной транспортировки Piab

Новый, уникальный вакуумный конвейер с машинным самообучением piFLOW®p SMART выводит вакуумную транспортировку на новый уровень.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить