новости

Передовые решения EOAT для пластмассовой промышленности
Вакуумные захваты Piab специально разработаны для обращения с пластмассовыми деталями в формах.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 65 мм
Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 65 мм.

piSOFTGRIP® деликатен с маракуйей
Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват. - piSOFTGRIP®.

Чемпион по переходам
Переходите с одного транспортируемого материала на другой в течение 10 минут, а не 1 часа. piFLOW®p SMART предлагает шестикратное ускорение переходов.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 90 мм
Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 90 мм.

Блог: Вы действительно должны быть готовы к Индустрии 4.0 или нет?
Готовы вы или нет – мы нашли решение, которое работает для всех.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Сверхпрочные захваты для палетирования мешков
Piab представляет инновационные рабочие инструменты грузоподъемностью 25 и 50 кг для палетирования широкого ассортимента продукции.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки дополнительных размеров
Новые размеры, расширенные функции в дополнительных фитингах, а также полный ассортимент присосок доступны в онлайн конфигураторе.

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват
piSOFTGRIP® - Экономически эффективное решение для работы с хрупкими и труднодоступными предметами.

Безопасность, обеспечиваемая следующим поколением Piab серии SMART
Фотоэлементы, установленные в вакуумный эжектор piCOMPACT®23 SMART компании Piab для обеспечения абсолютно безопасной работы.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.
«Сладкий» успех вакуумного захвата Piab Kenos®
Клиент теперь может производить подбор коробок и ящиков большего диапазона размеров и веса.
Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток
В ходе испытаний piFLOW®t с piGENTLE™ продемонстрировали невероятные результаты.
Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%
Присоски с повышенным коэффициентом трения Piab DCF отпускали груз гораздо быстрее в сравнении с присосками от конкурентов, и это позволило поднять скорость с 10 до 13 ходов в минуту.
Снижение стоимости монтажа благодаря универсальному эжектору piCOMPACT®
Перейдя на вакуумный эжектор piCOMPACT®, клиент существенно сэкономил время и усилия, затраченные на монтаж.
Раздельная конвейерная система – идеальное решение проблем загрязнения
Представитель Piab и специалисты нашей компании предложили организовать транспортировку специй и пряностей с помощью вакуумного конвейера piFLOW®f с раздельной (секционной) системой. Она сводила к минимуму влияние материала на оператора и существенно укорачивала процедуру чистки.
Присоски с повышенным коэффициентом трения способны перенести почти на 700 000 штампованных деталей больше
Присоски Piab с повышенным коэффициентом трения обеспечивают плотный захват маслянистых поверхностей и способны противостоять повышенному усилию сдвига, что предотвращает падение грузов и сокращает издержки, связанные с браком.