- News
- 精选的Joulin吸具现已在Kenos® 品牌下销售
精选的Joulin吸具现已在Kenos® 品牌下销售

今年5月底,Piab收购了真空抓取解决方案全球领先品牌Joulin。现在Piab已经将Joulin的三个吸具系列整合到Kenos® 产品组合中,而针对重型行业的解决方案继续在Joulin品牌下销售,Joulin的专家进一步支持这些行业为每个客户定义最佳系统。
随着物料搬运解决方案市场的迅速增长, Joulin与Piab业务有着完美的战略契合。通过此次收购,Piab将进一步发展自动化,加强我们在核心行业和应用领域作为世界领先的自动化公司的地位,并在Joulin 60年行业经验的基础上,向木工行业迈出重要一步。
为了进一步加强和扩大重型应用和木材行业的解决方案业务,这些解决方案包括大型吸具和龙门吊,将继续在Joulin品牌下销售。业内知名专家将继续设计和构建满足个别客户需求的解决方案,并提供高端服务。
同时,Joulin开发的精选吸具系列,包括MiniGrip, FlexiGrip 和Safe&Light 集成到Kenos® 品牌中,完美补充了现有的Piab组合,并进一步加强了对客户不同需求的支持。
Kenos® MiniGrip (KMG) 适用于快消品、食品饮料和汽车行业。它是一种海绵吸具,可适应于臂尾加工(EOAT)中的紧密间隙应用。其海绵表面具有多功能性,无需调整就可抓取各种不同的物体。在层高不均匀的情况下,KMG可配备水平补偿器,无需更换安装装置。点击这里查看更多信息!
Kenos® FlexiGrip (KFG) 适用于食品饮料,汽车和建筑行业。它是一种真空海绵吸具,可以作为一个单独的吸具在机器人以及合作机器人上使用,或组合成一个EOAT与工业机器人一起使用。其海绵表面具有灵活性,无需调整就可抓取各种不同的产品。它的模块化设计提供了在产品变化的情况下快速和易于设置的灵活性,以及与现有设备的简单集成。点击这里查看更多信息!
Kenos® Safe&Light (KSL) 适用于包装、仓储、生产线末端等应用。由于碳纤维结构的特殊设计支撑着海绵吸具,它非常轻,可以最大限度地利用机器人或合作机器人负载。它是一个强大而简单的解决方案,适用于广泛的目的,特别在不平整和多尘的环境中码垛应用。点击这里查看更多信息!
作为真空技术的领导者,Piab为各种行业和应用提供广泛的解决方案,从吸盘和泵到完整的EOAT和定制解决方案。无论应用的需求和要求是什么,Piab的专家都支持所有客户正确选择吸具,并从始至终都是可靠的合作伙伴。
更多信息
Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
关于Piab
在Piab,我们不断发展自动化,为自动化世界中更安全、更高效的工作场所创造可持续的解决方案。我们为机器人提供抓取技能,为材料提供智能输送,为人类提供搬运力量。我们想让今天的世界变得更美好。我们所做的每一件事都蕴含着这种雄心壮志。 它存在于我们提供的每一个想法、每一次互动、每一个产品和解决方案中。我们的客户遍及各个行业,包括食品饮料、汽车、包装、物流和仓储、电子商务、电子、化工和制药行业,以及一般制造业。
Piab的愿景是在一个自动化的世界,没有资源浪费,没有人受伤。
Piab的销售额为19亿瑞典克朗,拥有1000多名员工和4个分布,是一个全球性的组织,通过子公司和分销商网络为100多个国家的客户提供服务。
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.