News

Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列增添了全新的 piSOFTGRIP® 30-3
Piab 隆重推出一款最新的小型软爪夹具 piSOFTGRIP®,其专门针对食品/巧克力行业而开发。

自动化单板整理 - 逐片
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项
使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。

piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置
现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT®专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。

Somtech 采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗击 COVID-19、保护民众健康
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piab Chip 真空发生器助力缓和 COVID-19 患者呼吸
一家大型医疗设备制造商推出支气管吸痰器,利用 Piab Chip 迷你泵形成真空,确保安静平稳地吸走大量分泌物、血液和其他体液。

博客: 协作的重要性
协作式机器人可增强人类与机器之间的协作,为成功实现协作,协作式机器人需要使用巧妙设计的臂端工具 (EOAT)。Piab 的 piCOBOT® 就是这样的一款巧妙 EOAT。
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.