ニュース

ベニヤ単板の自動ハンドリング
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。
ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました
このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました
ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました
ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

COVID-19から人々を守るSomtechのバイザーは、現在Piabのコンポーネントでハンドリングされています
Piabからの迅速なパーツ納入により、Somtech社は即、1週間に56,000個のバイザーの生産が可能になりました。

PiabのChipエジェクターが組み込まれた医療機器がCOVID-19感染症患者の治療に貢献
分泌液、血液などの液体を吸い出す大手医療機器メーカーの気管支分泌液吸引器に、Piabの真空発生器Chipエジェクターが利用されています。

3タイプのロボット用バッググリッパー
Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア
piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

Piabのハイブリッドバッググリッパーにより生産性が33%向上
Sapho社は、これまでのシステムでの積載能力は1分あたり6袋でしたが、今では9袋をパレタイズできるようになりました。

Piabのバッグ・グリッパーの導入により、Sapho社の生産性が向上
Piabのハイブリッド・バッググリッパーを使用することにより、Sapho社は、冬季ビジネスである路面凍結防止用の道路塩の製造準備において、そのサイクルタイムを大幅に向上させることができました。

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現
Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。

ブログ:すべてはコラボレーションから
コボットは人間と機械が協力して働ける環境を実現します。それを成功させるためにも、コボットにはクレバーなアームエンドツール(EOAT: End-of-arm tools)が必要になります。
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®のコラボレーションを拡大
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

ブログ: ハイヒールを履いた状態で乾燥粉体を搬送することは可能か?
製造現場で作業するときは、常に安全を第一に考えるべきです。しかし、インダストリー 4.0に対応したオートメーション化された製造現場であるなら、ハイヒールを履いた状態でも粉体を搬送することが可能です。