Предложения

Категории

Продукты

Содержание

новости

80 статей
08.06.2021

Вывод на рынок piSAFE® — теперь доступен автоматический режим работы по программе

Программа piSAFE® компании Piab теперь дополнена вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® и вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® Mini для централизованных систем, что знаменует собой завершение программы piSAFE®.

01.04.2021

Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®

Новая программа Piab piSAFE® дает новые преимущества в приложениях, где ключевыми характеристиками являются безопасность, гибкость, скорость и производительность.

01.04.2021

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2

Дополняя и без того внушительный ассортимент, компания Piab расширяет свою линейку сильфонных плоских присосок повышенного трения новой присоской диаметром 80 мм.

16.03.2021

Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX

Подборщик предметов № 1 Семейство присосок MX идеально подходит для подбора различных предметов, в первую очередь, для логистики, складирования, электронной коммерции и утилизации.

01.03.2021

Новый этап развития Piab – Сегодня стартует совершенно новый клиентоориентированный веб-сайт

Имея более 650 000 пользователей в год, компания Piab решила сделать ставку как на визуальную идентичность, так и на удобство пользования новым веб-сайтом. Посредством многочисленных интервью компания Piab создала еще более клиентоориентированный веб-сайт с упором как на существующих клиентов, так и на начинающих пользователей.

30.11.2020

Piab с гордостью представляет piSOFTGRIP® 50-2, щипковый захват с двумя пальцами.

Piab снова расширяет семейство pi-SOFTGRIP® благодаря новому щипковому захвату, разработанному для автоматизации пищевой/шоколадной промышленности.

30.11.2020

Piab улучшает присоски серии Bag piGRIP® (BGI): специальная разработка для подъема прочных и тонких / хрупких полиэтиленовых пакетов

BIG-Lip отлично подходит для подбора как прочных полиэтиленовых пакетов, так и стоячих пакетов, наполненных сухими или влажными продуктами питания/веществами. Присоска BGI-2 также предоставляет отличные возможности для подбора тонких/хрупких полиэтиленовых пакетов.

02.11.2020

Piab produces a new series of automotive cups

Piab is proud to introduce a new series of automotive cups which address the applications in the Body and Part assembly as well as in low/medium speed press lines.

02.11.2020

Компания Piab представляет вакуумный конвейер для аддитивного производства

Обладая большим опытом в сфере транспортировки материалов для фармацевтической, пищевой и химической промышленности, компания Piab расширяет свое предложение для аддитивного производства.

01.11.2020

Piab добавляет COMPACT10E к комплексу компактных насосов

Комплекс компактных насосов компании Piab теперь расширен за счет нового альтернативного решения COMPACT10E, которое дополнит комплекс насосов меньшего размера (10 мм).

01.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab продолжает разработку программного обеспечения для программной платформы piFLOW®p SMART, ориентированную на простоту использования и улучшенную/добавленную функциональность

01.09.2020

Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3

Компания Piab с гордостью представляет новое, мягкое захватное устройство piSOFTGRIP® меньшего размера, разработанное специально для пищевой/шоколадной промышленности.

01.09.2020

Электрический контроллер ECU-15- piFLOW®

Новая программная платформа для ECU-15 и ECU-15S может быть легко обновлена с помощью новых версий программного обеспечения с добавлением новых функций в будущем.

30.06.2020

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения

Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку сильфонных плоских присосок с повышенным коэффициентом трения новой присоской диаметром 60 мм.

31.05.2020

Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов

Компания Piab расширяет свой ассортимент прямоугольных сильфонных присосок двумя новыми присосками с дополнительным сильфоном (RBL20x45, RBL30x55) и совершенно новой «квадратной» присоской RBL60x60.

31.05.2020

piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7

С помощью удобного онлайн-инструмента конфигурирования клиенты компании Piab теперь могут задавать параметры, позволяющие специфицировать piCOBOT® для роботов Fanuc CR4 и CR7.

31.05.2020

Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab

С помощью нового конфигуратора от компании Piab можно легко и быстро создать цифровую систему захвата KVG60, оснащенную устройством генерации вакуума, а также вакуумными присосками и клапанами управления потоком Piab.

05.05.2020

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

27.04.2020

Три новых устройства для захвата мешков, предназначенные для роботов

Компания Piab предлагает широкий ассортимент рабочих органов (EOAT) для промышленной роботизированной загрузки и разгрузки поддонов, которые представлены на нашем веб-сайте.

31.03.2020

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

01.03.2020

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor

Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить