News

Con il gripper Kenos® KVG di Piab, la movimentazione di mobili componibili diventa un gioco da ragazzi
Il costruttore di macchinari per l'industria del mobile GO GmbH era alla ricerca di un sistema di presa versatile che potesse essere utilizzato per palletizzare e depalletizzare parti di mobili, sia imballate che sfuse, nonché movimentare i pallet stessi. La soluzione è...

Produrre zucchero pulito con il conveyor piFLOW®p di Piab
Per migliorare la qualità del prodotto e prevenire le perdite, il produttore leader indiano M. B. Sugar si affida a…

In Nipro piCOMPACT® fornisce le prestazioni di vuoto necessarie alla produzione di siringhe
Con 32.500 cicli al giorno, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, questa applicazione è una tra quelle con il maggior numero di...

JAM Automation movimenta profili pesanti da 250 kg con i gripper Kenos® di Piab
I sistemi di presa a vuoto Kenos® KVG di Piab sono un’ottima soluzione laddove non sono disponibili gli spazi laterali richiesti dai gripper meccanici. Ciò vale anche per il prelievo automatico di profili...

Automazione movimentazione polveri nell’Additive Manufacturing
L'automazione della movimentazione delle polveri metalliche è fondamentale affinché la tecnologia dell'Additive Manufacturing possa affermarsi come un processo standard. La soluzione Piab per il trasporto a vuoto delle polveri...

Movimentazione automatica di lastre di gres porcellanato e relativi sottoformati
Grazie all’impiego del sistema di presa Kenos® KVG di Piab, è possibile movimentare lastre con una estrema variabilità di grandezze e superfici, eseguendo le operazioni con un solo gripper. Ciò ha permesso...

Piab amplia l’offerta dei gripper Kenos® KSG con nuove opzioni di scelta per quanto riguarda dimensioni ed anelli di tenuta, migliorandone le prestazioni complessive
L'offerta del gripper Kenos® KSG è stata ampliata con una nuova dimensione più piccola, un nuovo anello di tenuta e ora può anche essere configurato con...

Piab amplia l’offerta di valvole di reversione Kenos® con modelli a montaggio diretto e modelli a 5 connessioni
La valvola di reversione KRV controlla il flusso d'aria ed è comunemente utilizzata nei sistemi di generazione di vuoto esterni. Resistenti ed affidabili, le valvole KRV sono proposte nei modelli per...

Elevata flessibilità e assoluta sicurezza di presa in un’applicazione cosmetica
Effedi Automation ha scelto il gripper piCOBOT®, la tecnologia del vuoto COAX® e le ventose BX di Piab per gestire le operazioni di palletizzazione di una primaria azienda cosmetica in modo saldo ed efficiente.

Piab amplia la gamma prodotti VGS™ con VGS™4005
VGS™4005 è indicato per applicazioni non sofisticate in cui è necessario un ridotto livello di vuoto. Gli eiettori con ventosa sono robusti, facili da usare e progettati per…

Il panificio industriale Austerschmidt in Germania automatizza il trasporto di semi con i conveyor di Piab
Per alleviare il lavoro degli operatori utilizzare in modo attento le risorse, il panificio industriale Austerschmidt in Germania ha scelto di passare dalla movimentazione manuale dei semi ad un processo automatizzato. L’azienda ha scoperto che i conveyor piFLOW®f di Piab sono le sue attrezzature fondamentali.

Con il gripper Kenos® KVG di Piab, Best Handling Technology migliora l’ergonomia di un suo cliente in 32 postazioni di lavoro
Dipendenti in salute e soddisfatti, maggiore efficienza, flessibilità e sostenibilità: indipendentemente dal settore, le motivazioni che conducono ad un più elevato livello di automazione nella gestione delle attività sono sempre le stesse. L'azienda tedesca Best Handling Technology è riuscita a ottenere tutto questo per un suo cliente, fornitore leader di servizi logistici, con un gripper ad area Kenos® KVG dotato di ventose.

DCL realizza soluzioni di automazione flessibili con il gripper piCOBOT® di Piab montato su un robot UR 10e
DCL Logistics con sede a Fremont, California, era alla ricerca di una soluzione flessibile, facile da integrare e plug-and-play per la gestione del prelievo e dell’imballaggio di articoli in scatole nel proprio centro di evasione ordini. Così ha scelto un robot UR 10e combinato con il gripper piCOBOT® di Piab.

Il trasporto di materiale diventa più facile con il Conveying Cycle Optimizer (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART di Piab
Non sarebbe bello trasportare più materiale e, allo stesso tempo, farlo senza richiedere elevate competenze agli operatori e risparmiando sui costi energetici? Tutto ciò è possibile con l’ultima versione dei nostri conveyor premium.

Piab lancia gli eiettori serie Vacuplus per applicazioni semplici
Desiderosi di espandere la nostra gamma prodotti, siamo lieti di introdurre sul mercato gli eiettori Vacuplus, indicati per applicazioni semplici che non possono prescindere da elevate prestazioni.

Piab amplia la sua linea di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottoserie
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova serie di ventose per il settore automotive indicate per applicazioni di assemblaggio carrozzerie e componenti, nonché per linee di stampaggio a velocità medio-bassa. Le nuove ventose permettono di offrire una gamma completa, composta ora da un totale di 22 modelli.

Movimentazione automatica di scatole e interfalde per la produzione di carte valori.
Con un solo gripper composto da 4 ventose B75 in silicone di Piab, Robotecnik ha progettato e realizzato un robot palletizzatore che permette di gestire le operazioni di fine linea di Banca d’Italia.

Assoluta precisione nella manipolazione di termoformati, contenenti anelli a tenuta, e relativi supporti di trasporto
Il system integrator Umbra Control ha scelto il gripper Kenos® KCS di Piab, in versione speciale a 4 ventose, per gestire in modo accurato ed efficiente le operazioni pick and place di fine linea di Meccanotecnica Umbra SpA per la produzione di tenute rivolte all’industria automotive.

Trasporto sicuro di latte granulare istantaneo con il conveyor piFLOW® di Piab
Polmlek Raciaz, produttore polacco di vari prodotti a base di latte, ha dovuto affrontare un problema di rottura dei granuli durante il trasporto del latte istantaneo nella linea di processo. Con il conveyor piFLOW® di Piab, l’azienda ha trovato la soluzione che stava cercando. Grazie all’impiego di un eiettore ad elevata portata, Polmlek Raciaz è stata in grado di regolare la velocità di trasporto per mantenere intatti i granuli.

Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile
Il programma piSAFE® di Piab è stato integrato con piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto per sistemi centralizzati, completandone in questo modo l’offerta.

Pallettizzazione automatica di tè freddo e succhi di frutta da una cella frigorifera
Nonostante la pallettizzazione sia una classica applicazione di automazione, effettuare questa operazione da una cella frigorifera che viene regolarmente trattata con acqua per mantenerla pulita, rappresenta una sfida particolare. Motion Controls Robotics ne è venuta a capo utilizzando la tecnologia del vuoto di Piab fornita da Neff Group Distributors.