Histórias de Sucesso
Manuseio automático de placas de grés de porcelana e subformatos relacionados
Graças à garra de vácuo de área Kenos® KVG da Piab, uma enorme variedade de tamanhos e superfícies pode ser manipulada, usando apenas uma garra. Isso permitiu...
Alta flexibilidade e pega segura em uma aplicação de cosméticos com garras para cobots da Piab
A Effedi Automation escolhe a garra piCOBOT®, com tecnologia de vácuo COAX® e as ventosas BX da Piab para manusear operações de paletização de uma das principais empresas de cosméticos de uma forma segura e eficiente.
A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab
A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.
Com a garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho
Funcionário saudáveis e satisfeitos, maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade - independentemente do setor, os motivos são sempre os mesmos que dão origem a um maior grau de automação no manuseio das tarefas. A German Best Handling Technology conseguiu tudo isso para seu cliente, um provedor líder de serviços de logística, com uma garra de área Kenos® equipada com ventosa.
DCL realiza solução de automação flexível com a garra piCOBOT® da Piab em um robô 10e da UR
Em busca de uma solução plug-and-play flexível e fácil de integrar para lidar com a coleta e embalagens de itens em caixas em seu centro de distribuição, a DCL Logistics com base em Fremont, CA, recorreu a um robô 10e da UR combinado com a garra piCOBOT® da Piab.
A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”
De acordo com a robominds, o produto com a tecnologia de vácuo mais recente da Piab ganhou esse apelido porque levanta qualquer coisa, independentemente do material, formato ou estrutura da superfície. Assim, a ventosa completa é exatamente o que faltava para a robominds em suas soluções de pega para clientes de comércio eletrônico e fabricantes de produtos complexos.
Manuseio automático de caixas e intercamadas para a produção de cartões de segurança
Com uma única garra que consiste em quatro ventosas de silicone B75 da Piab, a Robotecnik projetou e fabricou um robô de paletização para manusear com eficiência as operações de fim de linha da Banca d'Italia.
Precisão absoluta no manuseio de termoformados, com anéis de vedação e seus suportes de transporte
O integrador de sistemas Umbra Control escolheu a garra Kenos® KCS da Piab, em uma versão especial com quatro ventosas, para manusear com precisão e eficiência as operações de carregamento de fim de linha da Meccanotecnica Umbra para a produção de vedações para a indústria automotiva.
Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.
Paletização automatizada de chá doce e suco de uma câmara fria
Fazer a paletização de caixas de papelão é uma aplicação automática regular, mas fazer isso em uma câmara fria que é regularmente lavada com água é um desafio específico. Motion Controls Robotics superou este desafio ao usar tecnologia de vácuo da Piab fornecida por Neff Group Distributors.
Manipulação correta de blocos de queijo
As ventosas piGRIP® da Piab, com o lábio macio especialmente projetado para manusear sacos e produtos a vácuo, adaptam-se perfeitamente às propriedades da superfície da película em que o queijo é embalado.
A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.
Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.
A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg
Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.
Manuseio automático de embalagens de fatias de queijo de diferentes formatos a velocidades altas de processo
Com o uso das ventosas piGRIP®, certificadas para contato com alimentos, os geradores a vácuo COAX®, ambos produtos da Piab, o Grupo CAMA criou um sistema de embalagem inovador que permite manusear 280 embalagens de fatias de queijo por minuto.
Manuseio automático de embalagens de massas
Com o uso de uma única garra a vácuo Kenos® KVGL da Piab, a Selematic criou um sistema de empacotamento automático de última geração, conseguindo uma redução significativa dos custos e um importante aumento de produtividade ao lidar com diferentes formatos e várias camadas de massa.
Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.
Os visores que protegem as pessoas contra o COVID-19 da Somtech agora são manipulados com componentes Piab
A entrega rápida da Piab componentes permite que a Somtech produza 56.000 visores por semana com efeito imediato.
A garra híbrida para sacarias da Piab aumentou a produtividade em 33%
A Sapho agora pode paletizar 9 sacos por minuto em vez de 6 com o sistema antigo. Além disso, o processo agora é executado suavidade e sem danificar os sacos.
Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo
Com a garra para sacos híbrida da Piab, a Sapho conseguiu aumentar significativamente seus tempos de ciclo, a fim de estar perfeitamente preparada para o inverno para o sal na estrada.
Garra de espuma Kenos® da Piab proporciona doce sucesso
O cliente agora é capaz de trabalhar com uma grande variedade de tamanhos de caixa e pesos.