новости

Определение незакрытых потребностей заказчиков
Интервью X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Джонни Скагерсьё — старший инженер по применению в подразделении автоматизации и сотрудник отдела системного проектирования и исследований, работает в Piab с 2004 года

«Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего
Серия X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Густаф Вигрен — директор по технологиям производства, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации — 13 лет работы в компании Piab

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab
Быстрая и легкая смена продукции, соответствие пищевым и фармацевтическим стандартам и высокая энергоэффективность для рационального использования ресурсов. Для Kora вакуумные конвейеры Piab являются идеальным связующим звеном между этапами производственного процесса. Потому что они соответствуют именно этим критериям.

Чем тоньше кромка, тем лучше захват
Серия X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Йонас Херрстрём – старший инженер-конструктор, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации – 8 лет работы в компании Piab

Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg
В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.

robominds называет новую вакуумную присоску MX от Piab «Супер присоской».
Согласно robominds, этот новейший продукт с вакуумной технологией от Piab получил такое название, потому что он способен поднять что угодно, независимо от материала, геометрии или структуры поверхности. Robominds не хватало именно этой универсальной присоски в своих решениях по подбору для клиентов электронной торговли и производителей сложных продуктов.

Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®
Новая программа Piab piSAFE® дает новые преимущества в приложениях, где ключевыми характеристиками являются безопасность, гибкость, скорость и производительность.

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2
Дополняя и без того внушительный ассортимент, компания Piab расширяет свою линейку сильфонных плоских присосок повышенного трения новой присоской диаметром 80 мм.

Автоматическая транспортировка пакетов с ломтиками сыра различных форматов на высоких скоростях
Благодаря использованию вакуумных присосок PiGRIP®, сертифицированных для контакта с пищевыми продуктами, и вакуумных генераторов COAX® (оба продукта произведены Piab) CAMA Group создала ультрасовременную систему упаковки, которая позволяет перемещать 280 пакетов с ломтиками сыра в минуту.

Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX
Подборщик предметов № 1 Семейство присосок MX идеально подходит для подбора различных предметов, в первую очередь, для логистики, складирования, электронной коммерции и утилизации.

Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий
При использовании одного вакуумного захвата Kenos® KVGL производства Piab компания Selematic создала современную автоматическую упаковочную систему, достигнув значительного снижения затрат и существенного повышения производительности при транспортировке макаронных изделий различных форматов и разнообразных слоев.

Новый этап развития Piab – Сегодня стартует совершенно новый клиентоориентированный веб-сайт
Имея более 650 000 пользователей в год, компания Piab решила сделать ставку как на визуальную идентичность, так и на удобство пользования новым веб-сайтом. Посредством многочисленных интервью компания Piab создала еще более клиентоориентированный веб-сайт с упором как на существующих клиентов, так и на начинающих пользователей.

Piab с гордостью представляет piSOFTGRIP® 50-2, щипковый захват с двумя пальцами.
Piab снова расширяет семейство pi-SOFTGRIP® благодаря новому щипковому захвату, разработанному для автоматизации пищевой/шоколадной промышленности.

Piab улучшает присоски серии Bag piGRIP® (BGI): специальная разработка для подъема прочных и тонких / хрупких полиэтиленовых пакетов
BIG-Lip отлично подходит для подбора как прочных полиэтиленовых пакетов, так и стоячих пакетов, наполненных сухими или влажными продуктами питания/веществами. Присоска BGI-2 также предоставляет отличные возможности для подбора тонких/хрупких полиэтиленовых пакетов.

Piab produces a new series of automotive cups
Piab is proud to introduce a new series of automotive cups which address the applications in the Body and Part assembly as well as in low/medium speed press lines.

Компания Piab представляет вакуумный конвейер для аддитивного производства
Обладая большим опытом в сфере транспортировки материалов для фармацевтической, пищевой и химической промышленности, компания Piab расширяет свое предложение для аддитивного производства.

Piab добавляет COMPACT10E к комплексу компактных насосов
Комплекс компактных насосов компании Piab теперь расширен за счет нового альтернативного решения COMPACT10E, которое дополнит комплекс насосов меньшего размера (10 мм).

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab продолжает разработку программного обеспечения для программной платформы piFLOW®p SMART, ориентированную на простоту использования и улучшенную/добавленную функциональность

Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3
Компания Piab с гордостью представляет новое, мягкое захватное устройство piSOFTGRIP® меньшего размера, разработанное специально для пищевой/шоколадной промышленности.

Электрический контроллер ECU-15- piFLOW®
Новая программная платформа для ECU-15 и ECU-15S может быть легко обновлена с помощью новых версий программного обеспечения с добавлением новых функций в будущем.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.