Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

News

160 articoli
07/07/2022

Il dream-team: Il sidebot Wyzo combinato con il Mini Cobot gripper (MCG), il peso piuma di Piab

Con un payload massimo di un chilogrammo per il sidebot Wyzo, il peso del gripper è fondamentale. Pertanto, il Mini Cobot gripper (MCG), il peso piuma di Piab, con i suoi soli 270 grammi, è la soluzione perfetta.

14/06/2022

Mini Cobot Gripper (MCG) di Piab – piccolo è sinonimo di potente!

Con un peso di soli 270 grammi, l’unità di presa MCG è probabilmente il gripper per cobot più leggero del mondo. Solleva oggetti fino a…

01/06/2022

Il nuovo Cobot Palletizing Tool (CPT) di Piab aumenta il numero di pallet spediti in un giorno

Il CPT è dotato di un gripper per cobot smart e compatto. La sua superficie multizona del gripper preleva varie scatole…

24/05/2022

Piab espande la propria gamma di accessori per ventose

Grazie alle tre nuove opzioni di fissaggio, Piab offre ulteriori possibilità per il design degli EOAT, per permettere la costruzione di soluzioni di sistemi di trasporto…

24/05/2022

Piab lancia la gamma di ventose P con nastri profilati di gomma

Piab ha sviluppato una gamma di ventose specifica per superfici con struttura ruvida…

10/05/2022

Piab aggiunge nuove taglie alla gamma di ventose a soffietto in poliuretano: B150P e B200P

Queste ventose a soffietto in poliuretano (Bellow Polyurethane, BP), dal soffietto corto, sono ideali per movimentare oggetti di…

03/05/2022

Grazie ad una presa sicura ora è più semplice prelevare e movimentare i sacchetti in plastica sottile

Più i sacchetti sono sottili, più devono essere movimentati con la massima cautela. Grazie a…

05/04/2022

Reinventare l’intralogistica

Una soluzione unica, intelligente, che automatizza l’intralogistica e la movimentazione dei materiali, dalle materie prime ai prodotti finiti, consegnati in kit nelle singole linee di produzione, è stata realizzata…

29/03/2022

Facile separazione dei campioni grazie alla tecnologia del vuoto di Piab

La separazione dei campioni è un’attività quotidiana nei laboratori chimici per condurre ulteriori ricerche. Le pompe a vuoto Lab Vac di Piab garantiscono…

17/03/2022

Rapida immissione nel mercato di prodotti in scatola grazie alle efficienti soluzioni di pallettizzazione di Piab

Grazie al gripper per grandi superfici Kenos® di Piab, la durata del processo di pallettizzazione di alimenti e bevande in scatola viene ridotta significativamente,…

03/03/2022

Movimentazione automatica di biscotti confezionati con la tecnologia del vuoto di Piab

Impiegando le ventose e le pompe a vuoto di Piab, Tecno Pack SpA ha progettato e realizzato dei grippers...

16/02/2022

Guida alla scelta del gripper per cobot più adeguato per la movimentazione di cosmetici

Per l’industria cosmetica, l’inserimento di prodotti all’interno di imballaggi destinati a diversi canali di vendita risulta particolarmente complesso. Il gripper...

08/02/2022

Il centro di distribuzione di dm si affida alle ventose di Piab

dm è attualmente il più grande drugstore in Europa. Il centro di distribuzione di Weilerswist, Germania, ha iniziato l’attività nel 2009. Ogni giorno vengono consegnati e prelevati, in media, 3.500 pallet. Molti di questi pallet vengono depallettizzati con le ventose DURAFLEX® BX52P di Piab ed inseriti nel processo di prelievo ordini. Le ventose sono estremamente robuste e consentono un numero di cicli particolarmente elevato con una presa sicura.

01/02/2022

Con il modello piSOFTGRIP® 100-4, Piab lancia il gripper più grande di questa gamma

Piab è lieta di presentare la più grande pinza extramorbida sviluppata appositamente per l’automazione dell’industria alimentare…

26/01/2022

Nuova partnership tra Höganäs e Piab per rendere l’additive manufacturing più efficiente e sostenibile

Höganäs e Piab hanno instaurato una partnership per trarre vantaggio dalle rispettive aree di competenza con l’obiettivo di far progredire…

13/01/2022

Elevare l'esperienza di apprendimento

Per consentire un ambiente di apprendimento e sviluppo ad alte prestazioni, Piab introduce...

16/11/2021

Manipolazione automatica di lastre di vetro in assoluta sicurezza

Forvet SpA ha realizzato degli end of arm tool che permettono di movimentare lastre di diverse...

11/11/2021

Piab introduce piFLOW®am

piFLOW®am è un conveyor di dimensioni ridotte progettato sulla base delle esigenze degli OEM del settore dell’additive manufacturing…

04/11/2021

Rischi ergonomici nell’industria alimentare e come eliminarli

La linea di produzione alimentare comporta diversi rischi. Pertanto, è estremamente importante evitare…

03/11/2021

Ora disponibile: il gripper per la movimentazione automatizzata di confezioni da sei bottigliette

Con il nuovo gripper di Piab, è possibile movimentare automaticamente confezioni da sei bottigliette con imballaggio wrap-around, delicatamente e…

02/11/2021

Rischi respiratori nell'industria alimentare e come eliminarli

I conveyor di Piab offrono una soluzione semplice ed igienica per eliminare i rischi per le vie respiratorie…

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta