Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

News

154 artigos
28/09/2021

Na Nipro, o piCOMPACT® fornece o desempenho de vácuo necessário para a fabricação de embalagens farmacêuticas de vidro

Com 32.500 ciclos por dia, 24 horas por dia, sete dias por semana, esta aplicação é uma das que possui o maior número de...

22/09/2021

A JAM Automation move perfis pesados de 250 kg com as garras Kenos® da Piab

As garras de vácuo de área Kenos® KVG da Piab são uma excelente alternativa quando as garras mecânicas não encontram nenhum vão. Isso também é válido para a remoção automatizada dos perfis...

14/09/2021

Manipulação de pó automatizada em manufatura aditiva

Automatizar a manipulação de pó de metal é a chave para estabelecer a tecnologia de Manufatura Aditiva como um processo padrão. A solução de manipulação de pós com transportadores a vácuo da Piab...

09/09/2021

Manuseio automático de placas de grés de porcelana e subformatos relacionados

Graças à garra de vácuo de área Kenos® KVG da Piab, uma enorme variedade de tamanhos e superfícies pode ser manipulada, usando apenas uma garra. Isso permitiu...

09/09/2021

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho

A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, um novo anel de vedação, além disso, a KSG pode ser configurada....

09/09/2021

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões

A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para...

31/08/2021

Alta flexibilidade e pega segura em uma aplicação de cosméticos com garras para cobots da Piab

A Effedi Automation escolhe a garra piCOBOT®, com tecnologia de vácuo COAX® e as ventosas BX da Piab para manusear operações de paletização de uma das principais empresas de cosméticos de uma forma segura e eficiente.

12/08/2021

A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005

O VGS™4005 foi projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para…

10/08/2021

A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab

A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.

21/07/2021

Com a garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho

Funcionário saudáveis e satisfeitos, maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade - independentemente do setor, os motivos são sempre os mesmos que dão origem a um maior grau de automação no manuseio das tarefas. A German Best Handling Technology conseguiu tudo isso para seu cliente, um provedor líder de serviços de logística, com uma garra de área Kenos® equipada com ventosa.

13/07/2021

DCL realiza solução de automação flexível com a garra piCOBOT® da Piab em um robô 10e da UR

Em busca de uma solução plug-and-play flexível e fácil de integrar para lidar com a coleta e embalagens de itens em caixas em seu centro de distribuição, a DCL Logistics com base em Fremont, CA, recorreu a um robô 10e da UR combinado com a garra piCOBOT® da Piab.

06/07/2021

Transporte facilitado com o piFLOW®p SMART otimizador de ciclo de transporte (Conveying Cycle Optimizer, CCO) da Piab

Transportar mais material no mesmo tempo, com menos requisitos de habilidades do operador e economizando energia, não soa ótimo? Se sim, confira a mais nova edição da Piab de sua série de transportadores premium.

01/07/2021

A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”

De acordo com a robominds, o produto com a tecnologia de vácuo mais recente da Piab ganhou esse apelido porque levanta qualquer coisa, independentemente do material, formato ou estrutura da superfície. Assim, a ventosa completa é exatamente o que faltava para a robominds em suas soluções de pega para clientes de comércio eletrônico e fabricantes de produtos complexos.

29/06/2021

A Piab lança a série de ejetores Vacuplus para aplicações de baixo a médio alcance

Como parte de nossa ambição de expandir nosso portfólio global, a Piab tem o prazer de apresentar o lançamento de nossos ejetores Vacuplus, projetados para atender a aplicações de baixo a médio alcance que não podem comprometer o desempenho do ejetor.

29/06/2021

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

22/06/2021

Manuseio automático de caixas e intercamadas para a produção de cartões de segurança

Com uma única garra que consiste em quatro ventosas de silicone B75 da Piab, a Robotecnik projetou e fabricou um robô de paletização para manusear com eficiência as operações de fim de linha da Banca d'Italia.

17/06/2021

Precisão absoluta no manuseio de termoformados, com anéis de vedação e seus suportes de transporte

O integrador de sistemas Umbra Control escolheu a garra Kenos® KCS da Piab, em uma versão especial com quatro ventosas, para manusear com precisão e eficiência as operações de carregamento de fim de linha da Meccanotecnica Umbra para a produção de vedações para a indústria automotiva.

10/06/2021

Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.

08/06/2021

Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível

O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®.

07/06/2021

Paletização automatizada de chá doce e suco de uma câmara fria

Fazer a paletização de caixas de papelão é uma aplicação automática regular, mas fazer isso em uma câmara fria que é regularmente lavada com água é um desafio específico. Motion Controls Robotics superou este desafio ao usar tecnologia de vácuo da Piab fornecida por Neff Group Distributors.

25/05/2021

Manipulação correta de blocos de queijo

As ventosas piGRIP® da Piab, com o lábio macio especialmente projetado para manusear sacos e produtos a vácuo, adaptam-se perfeitamente às propriedades da superfície da película em que o queijo é embalado.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar