News

在搬运装有密封环的热成型模具及其运输支架时,具有绝对的精确性
系统集成商 Umbra Control 选择了 Piab 的 Kenos® KCS 抓手,其特殊型号带有四个吸盘,可以准确、有效地处理 Meccanotecnica Umbra 为汽车行业生产密封件的下线取放操作。

Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒
波兰乳制品生产商 Polmlek Raciaz 面临着速溶牛奶输送过程中颗粒破碎的问题。Piab的piFLOW®p真空输送机中,他们找到了正在寻找的解决方案。配备具有高真空流量的喷射器,能够按计划调节速度以便保持颗粒状。

piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出
Piab 的 piSAFE® 计划现在又增加了用于集中式系统的 piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀,这标志着 piSAFE® 计划完整推出。

将冷藏室内的甜茶和果汁自动码垛
虽然码垛纸箱是一种常规的自动化应用,但在一个定期用水冲洗以保持清洁的冷库中进行码垛,是一个特殊的挑战。Neff Group Distributors 的移动控制机器人采用 Piab 的真空技术,克服了上述挑战。

完美处理奶酪块
用塑料薄膜来真空包装奶酪块是过程自动化面临的主要挑战。借助 Piab 的 piGRIP® 可配置吸盘和高性能真空发生器,机器和设备制造商 TGW Robotics GmbH 开发了一种可确保稳定过程的抓具。

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化
药品大小对成本具有直接影响,因而其重要性不言而喻,特别是在制药和保健品等竞争激烈的市场。Tradichems 的专利 Hipering® 工艺可使工艺链起始阶段的成分小型化。该专利工艺借助 Piab 的 piFLOW®p 的真空输送机持续进给,进而保持所需压力水平。

Kora使用Piabs piFLOW®p真空输送器来实现超级食品的高效灌装。
快速便捷的产品更换,符合食品和药品标准以及高能效,以实现可持续的资源节约。对于Kora来说,Piab真空输送机是工艺步骤之间的完美连接。因为它们正好符合这些标准。

唇边越薄抓取力越好
X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄!Jonas Herrström – 自动化研发部概念系统设计团队高级设计工程师 – 在 Piab 工作 8 年

Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂
虽然微量添加剂是当今宠物和农场动物食品中的重要组成部分,但它们在每个配方中的量变化很大,这对从配料站到混合器的自动化传输提出了挑战。波兰系统集成商 Conberg 基于 Piab 的 piFLOW®f 真空输送机开发出了适用的解决方案。

robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”
据 robominds 称,因为 Piab 的最新真空技术产品可以轻松地提起所有物体-无关材质、形状,或表面结构,所以它赢得了这个称号。此款功能全面的吸盘正是 robominds 为电子商务客户以及复杂产品制造商提供的分拣方案一直需要的。

高速搬运不同形式的袋装芝士片
通过使用 Piab 的产品 - piGRIP® 吸盘(经食品接触认证)和 COAX® 真空发生管,CAMA 集团创造出了先进的包装系统,能够每分钟处理 280 包袋装芝士片。

Piab的不断演变–一个以客户为中心的全新网站今天正式发布
鉴于每年有超过 650,000 名用户,Piab 已决定提升新网站的视觉识别和用户体验。通过无数次的访谈,Piab 创建了一个更加以客户为中心的网站,该网站既关注于现有客户的需求,也希望吸引更多探索型客户。

自动搬运袋装意大利面
Selematic 采用来自 Piab 的 Kenos® KVGL 抓手创造出了先进的自动包装系统,大大降低了搬运不同形式和不同层次的意大利面包装的成本并提高了生产效率。

Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋
BGI-Lip(BGI 吸唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇也有着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。

Piab 很自豪地推出 piSOFTGRIP® 50-2,这是一款两爪抓具。
Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列再次增新,此次加入了新的抓具,用于食品/巧克力行业的自动化应用。

Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中
Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。