News

Piab 区域抓手,搬运家具部件易如反掌
Hemmoor 的机器制造商 GO GmbH 正在寻找一体化抓手解决方案,以用于将松散的和包装好的家具零件堆叠在货盘上或搬离货盘,以及置于托盘本身。Piab 的 Kenos® 区域抓手 KVG 700 可提供此解决方案。

在尼普洛 (Nipro),piCOMPACT® 提供了生产医药玻璃包装所需的真空操作环境
此应用每日运行 32500 个周期、每日运行 24 小时、一周运行七日,是单位时间内运行周期数最高的应用之一——使其成为任何真空发生器在功能和使用寿命方面的终极考验。

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材
Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓具时绝佳的替代产品,机械抓具无法与其比拟。因为它们仅仅是将“产品”捡起。这也适用于从高架仓库的卡匣中自动取出挤压铝型材。

陶器板和相关子形式的自动处理
借助 Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓手,只需使用一个抓手即可管理尺寸和表面的高度多样性。这使得一家在为陶瓷行业制造自动化系统方面领先的意大利公司能够降低成本并提高生产率。

Piab通过新的尺寸、密封圈和性能选项来扩展Kenos®粉袋装真空夹具程序
我们的KSG夹具将安全地处理工业部门中包含粉末、颗粒、松散或液体产品的塑料、纸或布袋,例如食品、化学、制药、建筑和消费品行业。

Piab通过直接安装型号和5个连接型号扩展了Kenos®换向阀程序
KRV换向阀能控制空气流量,通常用于外部真空发生器系统。该阀也可能包含在为大多数Kenos®解决方案推荐的侧通道鼓风机套件中,以创造拥有高吸气流量的真空。它的控制功能位置包括吸气、吹气、中间位置,从而使产品处理周期的控制符合客户需求。

Piab 的协作机器人抓具用于灵活、安全地抓取化妆品
Effedi Automation 已选择利用 Piab 的 piCOBOT® 抓具、COAX® 真空技术和 BX 吸盘,安全高效地处理一家领先化妆品公司的码垛作业。

德国工业面包店 Austerschmidt 采用 Piab 的真空输送机搬运种子
员工的轻松与对资源的谨慎使用促使德国工业面包店Austerschmidt 将种子的搬运从人工转变为自动过程。在piFLOW®f 真空输送机里,他们找到了关键的工具。

在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学
健康、满意的员工、更高的效率、灵活以及可持续性 - 不论是哪个行业,选择我们的理由始终是:我们致力于让搬运实现更高程度的自动化。来自德国的 Best Handling Technology 曾通过 Kenos® 区域抓手和吸盘为一家领先的物流服务提供商带来了上述所有优点。

DCL 通过 UR 10e 机器人和 Piab 的 piCOBOT® 抓手实现了灵活的自动化解决方案
位于加州菲蒙市的 DCL Logistics 希望获得一个灵活、易集成、即插即用的解决方案以在他们的仓储中心分拣物品并将其包装到箱子中。于是他们采用了 UR 10e 机器人与 Piab 的 piCOBOT® 抓手相结合的方案。

Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单
在同一时间输送更多的物料,对操作人员的技能要求更低,并节省能源成本,这难道不不完美吗? 如果是,那就来了解一下 Piab 高级输送机系列中的最新版本。

Piab 推出 Vacuplus 发生器系列,以用于中低端应用
为扩展我们的全球产品组合,Piab 很激动能推出 Vacuplus 发生器,该发生器旨在用于对发生器性能要求不高的中低端应用。

Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了三个新的下属系列
Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体车间和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。三款吸盘使得这个系列共有 22 款新的吸盘。

安全卡制作过程中,自动搬运盒子和夹层
Robotecnik 采用 Piab 提供的、由四个 B75 硅胶吸盘构成的独立抓手,设计和制造码垛机器人,有效运营 Banca d'Italia 的末端产品线。