новости

Новые вакуумные насосы piCOBOT®L компании Piab позволяют поднимать изделия большего веса с меньшими усилиями
piCOBOT®L грузоподъемностью до 16 кг особенно привлекателен для...

Повышение уровня автоматизации за счет транспортировки сыпучих материалов с помощью новой серии продукции Piab
Решения по вакуумной транспортировке порошков, гранул и мелких частиц должны быть легко адаптируемыми, эффективными и рациональными. Компания Piab продолжает совершенствовать производственные рабочие места, предлагая...

Mini Cobot Gripper (MCG) от Piab — преимущество в компактном размере!
MCG, вероятно, является самым легким захватом для коботов в мире, его вес составляет всего 270 грамм. Поднимает детали весом до…

Новый инструмент кобота для укладки на паллеты (CPT) компании Piab помогает обрабатывать больше паллет в день
CPT — это умный и компактный захват для коботов. Многозональная поверхность захвата позволяет за один цикл подбирать несколько коробок…

Piab расширяет линейку аксессуаров для вакуумных присосок
Посредством этих новых крепежных опций компания Piab предлагает дополнительные возможности проектирования рабочих инструментов для создания оптимальных решений для систем погрузки, транспортировки и разгрузки...

Piab выпускает на рынок серию вакуумных присосок P с профилированными резиновыми прокладками
Компания Piab разработала специальный набор вакуумных присосок для поверхностей с грубой текстурой...

Piab добавляет новые размеры к семейству полиуретановых вакуумных присосок с сильфонами: B150P и B200P
Благодаря короткому сильфону эти полиуретановые присоски с сильфонами (BP) идеально подходят для перемещения...

Тонкие пакеты теперь легче подбирать и перемещать с помощью надежного захвата
Пакеты становятся все более тонкими и требуют более аккуратного обращения при транспортировке. Благодаря…

Простое разделение проб с помощью вакуумной технологии от Piab
Разделение проб является обычной практикой в химических лабораториях для проведения дальнейших исследований. Вакуумные насосы Lab Vac компании Piab обеспечивают...

Быстрая доставка на рынок новых консервированных продуктов благодаря эффективным решениям Piab для паллетирования
С помощью зонального захвата Kenos® компании Piab длительность процесса укладки банок для пищевых продуктов и напитков на поддоны значительно...

После выпуска piSOFTGRIP® 100-4 компания Piab выпускает самый большой захват этой серии
Компания Piab с гордостью представляет новый и самый большой мягкий захват, разработанный специально для автоматизации пищевой…

Партнерство между компаниями Höganäs и Piab позволит сделать аддитивное производство более устойчивым и эффективным
Компании Höganäs и Piab заключили партнерство, чтобы использовать свой опыт в соответствующих областях с целью повышения...

Piab представляет piFLOW®am
piFLOW®am — это небольшой вакуумный конвейер, разработанный с учетом требований OEM-производителей в сегменте аддитивного производства…

Теперь в наличии — новый захват для автоматизированной транспортировки блоков из шести бутылок
С помощью нового захвата Piab блок из шести бутылок с картонной упаковкой можно перемещать автоматически, аккуратно и…

Автоматическая погрузка, разгрузка и транспортировка порошков в аддитивном производстве
Решение по погрузке, разгрузке и вакуумной транспортировке порошков от компании Piab...

Piab расширяет программу выпуска захватов для пакетов Kenos®, добавляя новые размеры, уплотнительные кольца и рабочие характеристики
Захват KSG теперь доступен в новом меньшем размере. Новое уплотнительное кольцо из натурального каучука голубого цвета с превосходной износостойкостью было добавлено к опциям, доступным в программе захватов KSG. Кроме того...

Piab расширяет программу обратных клапанов Kenos® моделями прямого монтажа и моделями с 5 соединениями
Прочные и надежные клапаны KRV предлагаются в моделях для прямого монтажа или с...

Компания Piab расширяет ассортимент оборудования VGS™ за счет VGS™4005
VGS™4005 предназначен для среднесерийного производства, где требуется меньшая глубина вакуума. Эжекторы для вакуумных захватов надежны, просты в эксплуатации и предназначены для…

Транспортировка стала проще с оптимизатором цикла транспортировки piFLOW®p SMART Piab (CCO)
Одновременная транспортировка большего количества материала с меньшими требованиями к навыкам оператора и экономией на энергозатратах. Здорово звучит, не правда ли? Если да, обратите внимание на новейшее издание Piab из линейки конвейеров премиум-класса.

Piab запускает серию эжекторов Vacuplus для мелкосерийного и среднесерийного производства
В рамках расширения нашего портфеля продукции, поставляемой по всему миру, компания Piab с радостью объявляет о начале выпуска эжекторов Vacuplus, предназначенных для мелкосерийного и среднесерийного производства, но при этом без потери производительности.

Piab расширяет свою новую серию присосок для автомобильной промышленности тремя новыми подсемействами
Компания Piab с гордостью представляет новую серию присосок для автомобильной промышленности для использования при сборке кузовов и деталей, а также на прессовых линиях низкой и средней скорости. Эти новые присоски пополняют комплексную программу, всего 22 новых присоски.