Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Истории успеха

57 статей
28.09.2021

Эжектор piCOMPACT® обеспечивает производительность вакуума, необходимую при производстве фармацевтической упаковки из стекла на предприятиях Nipro.

Эта область применения с 32 500 циклами в день, 24 часами в сутки без выходных отличается наибольшим количеством циклов в...

22.09.2021

JAM Automation перемещает тяжелые профили весом 250 кг с помощью захватов Kenos® компании Piab

Зональные вакуумные захваты Kenos® KVG компании Piab являются отличной альтернативой в тех случаях, когда механические захваты не могут найти никаких зазоров. Это относится и к автоматизированному извлечению экструдированных алюминиевых профилей из кассет на многоярусных складах.

09.09.2021

Автоматическая транспортировка керамогранитных плит и соответствующих подформатов

Благодаря зональному вакуумному захвату Kenos® KVG компании Piab можно работать с широким спектром размеров и поверхностей, используя один захват. Это позволило...

31.08.2021

Высокая гибкость и безопасный захват в косметической промышленности с помощью захвата для коботов Piab

Компания Effedi Automation выбрала захват piCOBOT®, вакуумную технологию COAX® и присоски BX от Piab для безопасного и эффективного выполнения операций по укладке на поддоны ведущей косметической компании.

10.08.2021

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab

Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

21.07.2021

Благодаря захвату Piab, Best Handling Technology улучшает эргономику 32 рабочих мест потребителя

Охрана здоровья и удовлетворенность персонала, повышенная эффективность, гибкость и устойчивое развитие — вот те причины, которые вне зависимости от отрасли промышленности, являются основными при принятии решения о повышении степени автоматизации операций по транспортировке. Немецкая компания Best Handling Technology смогла решить все эти задачи для одного из своих потребителей, ведущего поставщика логистических услуг, за счет оснащения зонального захвата Kenos® вакуумными присосками.

13.07.2021

Компания DCL реализует гибкое решение по автоматизации с помощью захвата Piab piCOBOT® на роботе UR 10e

Компания DCL Logistics, расположенная в г. Фримонт, Калифорния, искала гибкое и простое в интеграции решение "plug-and-play" (подключи и работай) для сбора и упаковки изделий в коробки в своем центре обработки заказов. Компания использовала робота UR 10e вместе с захватом Piab piCOBOT®.

22.06.2021

Автоматическая транспортировка коробок и прокладочных листов для производства карточек-пропусков

С помощью одного захвата, состоящего из четырех силиконовых вакуумных присосок B75 производства Piab, компания Robotecnik разработала и изготовила робота-штабелера, который эффективно справляется с текущими операциями Банка Италии.

17.06.2021

Абсолютная точность при работе с термоформами с уплотнительными кольцами и их транспортными носителями

Системный интегратор Umbra Control выбрал захват Kenos® KCS компании Piab в специальной версии исполнения с четырьмя вакуумными присосками для точного и эффективного выполнения текущих операций Meccanotecnica Umbra по захвату и перемещению объектов при производстве уплотнителей для автомобильной промышленности.

10.06.2021

Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab

Польский производитель различных молочных продуктов «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz) столкнулся с проблемой разрушения гранул быстрорастворимого сухого молока в процессе транспортировки. Вакуумный конвейер piFLOW®p от компании Piab помог им решить эту проблему. Теперь с помощью встроенного эжектора с высоким вакуумным потоком они могли регулировать скорость транспортировки и поддерживать гранулы целыми, как планировалось.

07.06.2021

Автоматизированная укладка на паллеты сладкого чая и сока из холодного помещения

Укладка картонных изделий в паллеты — это обычное применение в автоматизации, однако в холодном помещении эта операция представляет особую трудность, ведь для обеспечения чистоты помещения его регулярно поливают водой из шланга. Специалисты Motion Controls Robotics решили эту задачу, применив вакуумную технологию Piab, которая была поставлена компанией Neff Group Distributors.

25.05.2021

Правильное обращение с сырными блоками с помощью вакуумной технологии Piab

Упаковка сырных блоков в вакуумную пленку представляет собой серьезную проблему для автоматизированных процессов. С помощью конфигурируемых присосок piGRIP® Piab и высокопроизводительных вакуумных эжекторов производитель машин и оборудования TGW Robotics GmbH разработал захват, обеспечивающий стабильный процесс.

11.05.2021

Tradichem использует вакуумный конвейер Piab для миниатюризации активных фармацевтических ингредиентов

Размер имеет значение, особенно на конкурентных рынках, таких как фармацевтика и нутрицевтика, из-за его прямого влияния на затраты. Запатентованный в Tradichems процесс Hipering® начинается с миниатюризации ингредиентов в самом начале технологической цепочки. Благодаря вакуумному конвейеру piFLOW ®p компании Piab, в их запатентованный процесс осуществляется непрерывная подача материалов, что позволяет поддерживать необходимый уровень давления.

22.04.2021

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab

Быстрая и легкая смена продукции, соответствие пищевым и фармацевтическим стандартам и высокая энергоэффективность для рационального использования ресурсов. Для Kora вакуумные конвейеры Piab являются идеальным связующим звеном между этапами производственного процесса. Потому что они соответствуют именно этим критериям.

07.04.2021

Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg

В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.

06.04.2021

robominds называет новую вакуумную присоску MX от Piab «Супер присоской».

Согласно robominds, этот новейший продукт с вакуумной технологией от Piab получил такое название, потому что он способен поднять что угодно, независимо от материала, геометрии или структуры поверхности. Robominds не хватало именно этой универсальной присоски в своих решениях по подбору для клиентов электронной торговли и производителей сложных продуктов.

22.03.2021

Автоматическая транспортировка пакетов с ломтиками сыра различных форматов на высоких скоростях

Благодаря использованию вакуумных присосок PiGRIP®, сертифицированных для контакта с пищевыми продуктами, и вакуумных генераторов COAX® (оба продукта произведены Piab) CAMA Group создала ультрасовременную систему упаковки, которая позволяет перемещать 280 пакетов с ломтиками сыра в минуту.

04.03.2021

Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий

При использовании одного вакуумного захвата Kenos® KVGL производства Piab компания Selematic создала современную автоматическую упаковочную систему, достигнув значительного снижения затрат и существенного повышения производительности при транспортировке макаронных изделий различных форматов и разнообразных слоев.

06.08.2020

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

12.05.2020

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

04.02.2020

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%

Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить