Предложения

Категории

Продукты

Содержание

новости

155 статей
14.03.2023

Четыре полезных дополнения к автомобильным чашечным присоскам Piab

Четыре новые чашечные присоски расширяют семейства PAF (Piab Automotive Flat) и PAB (Piab Automotive Bellow) двумя новыми размерами: Ø100 мм и Ø125 мм. 

09.03.2023

Повышение производительности при упаковке и укладке коробок на паллеты.

Используя захватные устройства Kenos® серий KVG и KVGL от Piab, компания Eklego разработала и изготовила современную систему конечной...

23.02.2023

Пенорезиновая присоска piGRIP® от PIAB — FLIW перемещает объекты с неровными или неструктурированными поверхностями

FLIW (пенорезиновая присоска широкая) — это наш последний вклад в серию piGRIP®. Полностью конфигурируемый с помощью множества комбинаций, идеально подходит для любого применения с подбором…

07.02.2023

Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от Piab повышает производительность процессов транспортировки яиц

Обеспечивающая прочный и в то же время бережный захват вакуумная присоска для процессов транспортировки яиц, подходящая для высокоскоростных операций. Опробуйте ее прямо сейчас!

07.02.2023

Вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab обеспечивает бережный захват любого фрукта, от авокадо до цукини

Вакуумная присоска FCX50 подбирает любые фрукты независимо от формы и текстуры, даже опускаясь к объекту не по оси, благодаря нескольким кромкам и гибким сильфонам…

08.12.2022

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand

Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

08.12.2022

Представляем piCOMPACT®10X SMART, Piab добавляет функциональность к компактному эжектору

Компактный, эффективный и интеллектуальный эжектор, который позволит вам сделать следующий шаг в...

08.12.2022

Процесс укладки на паллеты в неблагоприятных и пыльных условиях стал проще благодаря новому Kenos®Safe&Light

В зависимости от выбранного размера захвата KSL грузоподъемностью до 59 кг идеально подходит для транспортировки картона на складах и в электронной коммерции…

08.12.2022

Небольшой, но мощный — новый Kenos®MiniGrip обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных поверхностях

Kenos®KMG — это вакуумный пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присоску…

08.12.2022

Kenos®FlexiGrip (KFG) вакуумный пенорезиновый захват Piab

Новый вакуумный пенорезиновый захват Kenos®KFG предлагает множество преимуществ при массовом производстве изделий с неровной, шероховатой, структурированной или текстурированной поверхностью…

02.12.2022

Семейство подборщиков предметов №1 от Piab теперь расширено за счет присоски меньшего размера (25 мм) и дополнительных функций

Знакомьтесь с подборщиком предметом №1 от Piab: Универсальные присоски MX обеспечивают превосходный захват на любой поверхности от мешка до коробки — идеальное решение для электронной коммерции…

13.10.2022

Автоматическая укладка коробок на паллеты в пищевой промышленности

Вакуумные присоски BX, изготовленные из Duraflex® двойной прочности с технологией выработки вакуума COAX® компании Piab, позволяют Tradicional Panadera укладывать на паллеты картонные коробки различных форматов с помощью одного захвата.

03.10.2022

Сложный путь к простоте

Наш отдел исследований и разработок работает над решениями для Индустрии 4.0. с 2017 года; я присоединился к команде в 2020 году. Возможно, это прозвучит противоречиво, но…

26.09.2022

Повышение уровня автоматизации за счет транспортировки сыпучих материалов с помощью новой серии продукции Piab

Решения по вакуумной транспортировке порошков, гранул и мелких частиц должны быть легко адаптируемыми, эффективными и рациональными. Компания Piab продолжает совершенствовать производственные рабочие места, предлагая...

20.09.2022

Гибкое и эффективное перемещение брусьев из необработанной древесины в обвязочной системе

Используя захваты Piab Kenos® KVG, компания Officina Meccanica Sestese SpA спроектировала и изготовила машину для вторичной упаковки, установленную на одном из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы — производителе компонентов для мебельной промышленности.

16.09.2022

Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters

Капсулы кофе-порошка и таблетки от Minges Coffee Roasters заполняются очень просто благодаря системе piFLOW®f от Piab…

09.09.2022

Повышение производительности при формовке коробок в ветеринарии

Используя присоски Piab B52XP и насос piCOMPACT23 SMART, компания Cob-Solution спроектировала и изготовила систему для подбора и открытия картонных коробок в Rao Farmaceutici, сицилийской ветеринарной аптеке, которая инвестирует в электронную коммерцию и осуществляет продажи по всей Европе.

07.07.2022

Сладкая парочка: Боковой робот Wyzo в сочетании с чрезвычайно легким захватным устройством Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab

При максимальной полезной нагрузке в один килограмм для бокового робота Wyzo вес захвата имеет решающее значение. Поэтому очень легкое захватное устройство Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab весом 270 г идеально подходит для этой цели.

14.06.2022

Mini Cobot Gripper (MCG) от Piab — преимущество в компактном размере!

MCG, вероятно, является самым легким захватом для коботов в мире, его вес составляет всего 270 грамм. Поднимает детали весом до…

27.05.2022

Новый инструмент кобота для укладки на паллеты (CPT) компании Piab помогает обрабатывать больше паллет в день

CPT — это умный и компактный захват для коботов. Многозональная поверхность захвата позволяет за один цикл подбирать несколько коробок…

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить